This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:运算放大器输出配置

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411730/opa1637-op-amp-output-configuration

器件型号:OPA1637

工具与软件:

在一个音频应用中、我们使用了差分运算放大器。 由于一些物料清单错误、差分运算放大器的其中一个输出通过2.2uF 电容器短接至地。 影响运算放大器的任何故障或任何信号输出丢失。 有人能对此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanunjaya:

    全差分放大器需要对称电路板布局、并在正负路径上实现良好的元件匹配、以提供出色的 CMRR、噪声性能、低增益误差和出色的交流性能(低失真)。 连接到其中一个输出端的意外大2.2uF 电容器会不均匀地加载全差分放大器的一个输出端、从而大大降低其中一个输出端的带宽、降低带宽性能、并可能导致交流性能、稳定性和其他性能问题严重下降。

    此致、

    Luis