This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:SNR 和放大器;THD + N 测量

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411808/pcm6020-q1-snr-thd-n-measurement

器件型号:PCM6020-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

请您与我分享一些有关如何测量 PCM6020-Q1的 THD + N 和 SNR 的信息吗?

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试 PCM6020的麦克风信号时、如何测试 SNR 和 THD + N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan 和 Wilson:

    建议使用音频测试硬件来测量这两个测量值。 这些工具具有内置的用于测量这些东西的函数。

    THD + N 是使用以下10log10 (Signal_Power / Harmonics_Power)或20log10 (Signal_Voltage / Harmonics_Voltage)测量的。 通常、通过在信号音调周围放置一个非常窄的带通滤波器来测量其功率/电压、然后使用陷波滤波器来移除信号音调并测量剩余的噪声/谐波。 根据数据表、信号音调必须为-1dBFS、噪声带宽为20kHz 至20kHz

    SNR 要容易得多。 这是通过将输入引脚接地并测量结果输出值来完成的。 这将等于器件的本底噪声。

    此致、
    Jeff McPherson