This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:RC4580的铜针脚暴露问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411981/rc4580-the-problem-of-exposed-copper-pins-for-rc4580

器件型号:RC4580

工具与软件:

您好!

我们的最终客户将 RC4580TPWR 的订单转给我们、商品存在一些外观问题、客户 QE 反馈20pcs/20pcs 都有此问题、请参阅下图:

他们想知道以下内容:

1.这是 质量问题还是正常问题?

2.如果这是 质量问题、我们需要向 TI CQE 提交 FAR、对吗?

3. 裸露的铜针 氧化剂(Cuo)有多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我知道引线框的这一特性可能令人担忧、但这不是质量问题。

    在对引线框进行塑模时、某些封装将具有所谓的拉杆、用于将各个引脚在金属中连接在一起。 这些拉杆在制造过程的某个时间点被机械移除、有时会留下一个区域、该区域的电镀数量与引线框的其余部分不同。  

    不过要了解它确实如此 不会 会影响可焊性或功能。 我们已根据 JEDEC 标准对该器件进行了资质认证、在其他 IC 中看到轻微暴露的铜部分并不少见。

    不幸的是、我无法谈论铜的氧化问题。 在正确的条件下、很长一段时间后、暴露在空气中的小表面可能会出现轻微的颜色变化。 即使如此、该更改也不会影响器件的功能。

    如果您有任何问题、敬请告知、

    此致!

    Jacob