This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2单声道 PBTL 配置、输出电源和电源电流请求

Guru**** 2813065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1412434/tpa3116d2-tpa3116d2-mono-pbtl-configuration-output-power-and-supply-current-request

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

您好!

我正在 构建一个基于 TPA3116D2并采用 PBTL 单声道配置的放大器。

我想驱动一个额定功率为120W 的6欧姆低音炮。

我将使用24V 电源。

从数据表的图22和26中、我只能找到 RL 为2 Ω 和3 Ω 时 PBTL 配置中的最大功率输出。 RL 为6欧姆。 我肯定丢失了一些东西。 那么6欧姆的最大输出功率是多少?

另外、我想知道这一点以便估算我应该使用的电源电流。

假设最大输出为50W、效率为85%。 我的估计公式是50/0.85/24 = 2.5A 几乎。 对吧?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    我预计1% THD 时的最大功率约为44W、10% THD 时约为52W。

    对于6欧姆负载、您的限制因素将是电压余量。 使用 rms 电平计算出的正弦波的输出功率为 P=I^2 * R = V^2 /R 在24V 电源条件下、假设没有损耗(正弦波的峰值电压为24V)、输出功率为 P =(24/1.414)^2 /6 =46W。

    您的电源电流计算结果是正确的、但请确保添加一些额外余量来补偿额外损耗(任何缓冲器电路、无源器件等)。

    此致、

    Ramsey