This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:需要具有线路输入或麦克风输入

Guru**** 2774565 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49721, OPA172, PCM2903C, LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410270/pcm2903c-need-to-have-line-in-or-microphone-in

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件:OPA172、LME49721、 LP38798

工具与软件:

您可以推荐一个电路来使用音频输入作为线路输入还是麦克风输入?

我假设需要麦克风前置放大器和模拟开关。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    从编解码器的角度来看、切换并不是必需的。 以下是麦克风前置放大器设计的参考资料: https://www.ti.com/lit/ug/tidu765/tidu765.pdf?ts = 1725905279928&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路使用9V 电源。 它是否可以改为5V? 这是否应来自线性稳压器以降低噪声?

    我有12V 电压可用、但有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    该应用手册的第7章展示了使用5V 电源的替代方案。 此外、电源应尽可能干净、以避免噪声耦合到麦克风信号中。 只需确保您的稳压器可以支持所需的电流。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的 OPA172运算放大器具有7nV/Hz 的噪声。 这足够低吗? 其他具有低噪声的运算放大器、例如1nV/Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LME49721是我发现的具有更低噪声的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    "足够低"在很大程度上取决于您的应用以及您所需的性能类型。 这两个选项都会导致低于 PCM2903C 性能的噪声频谱、也即编解码器的本底噪声将屏蔽运算放大器的本底噪声。

    7nV/√Hz *√(20k-20)= 0.99uVrms  

    根据器件的 SNR、本底输入噪声约为70uVrms。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于将12V 调节至5V 的 LDO、我应该寻求多大的噪声水平?

    我找到了 具有良好 PSRR 的 LP38798。 有些器件具有更好的频谱噪声密度、但它们开始变得昂贵、并且可能会过度使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    正如我提到过的、器件的本底噪声约为70uVrms。 任何低于此值的噪声性能都将很好、因为它将被屏蔽。  

    我只是音频编解码器方面的专家、因此、我建议您创建一个有关 LDO 的新票证、他们可以帮助您在给定阈值的情况下降低噪声性能。

    此致、
    Jeff McPherson