This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:施加电源电压时的杂音

Guru**** 2512865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411478/opa1656-pop-noise-when-the-supply-voltage-is-applied

器件型号:OPA1656

工具与软件:

您好、TI 论坛

当施加 OPA 的电源电压时、音频输出端会出现噼啪噪声。 是否有替代电路可以防止噼啪噪声?

我们的电路设计可以在附件中找到:  

此致
Emanuel Lemnitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    您能否提供示波器捕获来显示上电期间的输入共模电压、电源和输出? 一种选择是在输出引脚和直流阻断电容器之间的输出端添加一个下拉电阻器。 这将允许电容器放电并降低杂音。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢你。 这里的示波器首先显示电源(红色)和输出(黄色)(当 IGN 打开时)。   

    以及带有输入(黄色)的电源(红色)

    我现在将使用下拉电阻器进行测试。 1Meg 应该合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了1MEG 和10kOhm 的下拉电阻。 但是、在施加电源电压时、我仍然可以检测到输出端的噼啪噪声。 是否有其他替代解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    我不会使用1M、因为1M 为22uF 是22秒的时间常数。 10k 更快。 输入端的电容器有多大? 任何音频电路爆裂是很难避免的。 尤其是在采用大电容器的单电源上。 它不是来自放大器、而是来自电容器。 我认为电路之所以不稳定、是因为输出电容非常大、只有22 μ F。 这也可能会对您正在遇到的爆裂造成很大影响。 设计中是否需要此电容器?  

    我已经对电路进行了仿真(请在下面验证我的仿真连接)。 您可以看到输出随阶跃响应而振铃。 此外、还从下面红色圆圈中的共模分压器汲取10 mA 电流。 这可以通过将分压器的电阻器增加到每个100k 来降低。  

    请验证我在下面的连接、以确保我正确分析了电路、以便继续。 我还在下面附上了我的仿真。  

    e2e.ti.com/.../7384.OPA1656.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    输出电容为4.7uF、可以改善噼啪噪声。 但不幸的是,这是不够的。 一种解决方案是独立于点火开关打开 OPS 的电源电压。 这将防止点火期间出现爆裂噪音。 感谢您的支持!