This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:音频论坛

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112, TAC5212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410461/tac5112-audio-forum

器件型号:TAC5112
Thread 中讨论的其他器件: TAC5212

工具与软件:

TAC5112 について、I2S フォーマットで使用する場合、TAC5112 がターゲット モードのときに MCLK は必要ですか? もし必要なら、fs=8kHz 32位(16 x 2通道)データ フォーマットのときの周波数はどれくらいですか? このデバイスの内部で PLL ブロックが BCLK と FSYNC から MCLK は不要だと思いますが、正しいでしょうか MCLK を生成するので、?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu-San、

    MCLK 在这个器件上没有引脚。 它只能通过 GPIO 提供。 在目标模式下、不需要 MCLK。 内部时钟树负责生成内部时钟、就像您提到的那样。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:非常感谢您的快速响应。 我能够理解并确认此器件的使用情况。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN: 还有一个问题、例如、如果在主模式下、我希望知道使用 AT 的 MCLK 频率是多少(FS=8kHz、32位数据)? 您可以告诉我 PLL master clk (=MCLK)的关系(分频比)吗? 和 BCLK 或 FSYNC 等。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu-San、

    通常、MCLK 由系统设计决定。 TAC5212处理 MCLK 的方式取决于您的 MCLK 频率以及所需的 FSYNC 和 BCLK 频率。 本应用手册提供了有关时钟方案的更多详细信息。 大多数情况下、器件将根据给定的 MCLK 和所选寄存器设置自动确定时钟。  https://www.ti.com/lit/an/slaaeg6a/slaaeg6a.pdf?ts = 1725981328270&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAC5112

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、感谢您提供有关时钟的非常详细的信息。 根据我的理解如下、我们可以通过 MCLK _ FREQ_SEL 寄存器选择频率(如表3-7。 允许的 MCLK 频率)、然后我们可以使用匹配频率的 XTAL (在这8个选项中)、 正确吗? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu-San、

    是的、这是正确的。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:非常感谢。 我的问题已解决。