This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5311-Q1:关于布局指南

Guru**** 2407670 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1407753/tac5311-q1-about-layout-guide

器件型号:TAC5311-Q1

工具与软件:

您好、支持团队


我们没有看到 TAC5311-Q1布局指南数据表、可以分享一下吗?


模拟 GND 和数字 GND 应该如何分布?


如果有、请告知我。


谢谢!


此致、


Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天是美国的假日、因此我们驻美国的工程师最迟会在明天与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    当器件今年晚些时候在市场上完全发布时、将在数据表中发布布局指南。 现在、您可以参考 EVM 用户指南中显示的 EVM 布局图。 图中显示、我们建议使用多个 GND 层将模拟和数字 GND 分开。

    我们的团队还可以帮助审查客户的 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon

    下面是我们的设置 模拟 GND 和数字 GND、是否有任何问题?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    AVSS、VSS 和 ADDRA 共享模拟 GND。 IOVSS 为数字 GND。 其余的看起来不错。