This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:PPC3调优模式不产生音频

Guru**** 2926750 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1409028/tas2x63evm-ppc3-tuning-mode-does-not-produce-audio

器件型号:TAS2X63EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563

工具与软件:

我 在 Windows 机器上设置了 TAS2X63EVM 板(没有学习板)、当 PPC3处于"ROM 模式"时、它能够通过 USB 输出音频。 但是、在"Tuning Mode (调谐模式)"下、不会产生音频。 显然、PPC3音频播放器在这种模式下似乎挂起 -它卡在"播放"上、时间线实际上没有进展。

我是否误解了学习板、可能需要使用调优模式?

我已经查看过这个论坛上以前的话题,没有什么是完全一样的情况突出. 我已经验证只有 IRQ 处于活动状态、是"PLL 锁定"和"器件上电"。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    在调优模式下评估器件时不需要学习板。
    您是否可以尝试使用其他音频播放器、而不是 PPC3中嵌入的音频播放器? EVM 作为声卡工作、因此您可以从任何其他软件进行播放。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、我忘了提及-- EVM 声卡是系统中唯一启用的声卡。 在测试期间、我 还使用单独的应用播放一些音乐。 在 ROM 模式下、通过具有 新 配置文件的设备控制页面、声音会立即从常用扬声器中发出。 在"设备控制"页面或"调优"页面中切换到调优模式时、不会产生声音。

    谢谢!

    您好!

    沃特·格拉德茨

    Sarif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarif

    也许您使用的 PPC3应用程序错误。 有 TAS2563 EVM 应用和 TAS2563 QFN EVM 应用、您能否确认您使用的是 TAS2563 QFN 应用?

    如果您无法访问正确的应用程序、请提交新申请并指定您需要该应用程序的 QFN 版本。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    实际上、我正在使用该软件的非 QFN 版本。 请注意、QFN 版本在相关 TAS2563产品页面或 TAS2X56开发套件页面上没有条目。  我刚刚通过手动更改申请表 URL 申请了 QFN 版本。

    另外、"请求访问音频软件`文件没有提及此特定陷阱。 阅读相关论坛帖子我现在注意到 BGA 版本低于 QFN 版本。 我在数据表中找不到关于这一点的提及。 如果对文档进行更新会很有帮助。

    感谢您的帮助、我期待测试此器件。

    您好!

    沃特·格拉德茨

    Sarif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarif、

    感谢您的注意。 我们最近更新了用于申请和批准软件访问权限的工具。 我们现在就在处理这一问题。
    我会尽快回复您、并提供有关如何申请访问权限的更新说明。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarif、

    请 导航至 TAS2563产品文件夹中的"设计和开发"部分、然后使用适当的 TAS2563QFN-SW 申请链接。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    谢谢! 该链接表明我已经提交了一个请求--我的手动编辑似乎已经足够了。 但是、该请求尚未得到处理。 您能签入并查看过程是否在某个位置被阻止了吗?

    您好!

    沃特·格拉德茨

    Sarif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    我看到您的请求在上星期五通过、我将与团队合作尽快解决。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    您的访问权限申请现在应该已获得批准。
    如果您在 PPC3中安装新应用时遇到问题、可按照以下常见问题解答中的说明进行操作: [常见问题解答] PUREPATHCONSOLE:如何手动安装 PurePath ︎ Console 3器件应用-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师