This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:大约最小负载电阻

Guru**** 2601455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411658/tpa3111d1-about-minimum-load-resistance

器件型号:TPA3111D1

工具与软件:

您好!

 

我的客户询问 TPA3111D1中的最小负载电阻。

根据绝对最大额定值(数据表第4页)、最小负载电阻为3.2欧姆。

如果电阻小于3.2欧姆、则设备中可能会出现哪种损坏?

 

根据以下螺纹、描述了最小负载电阻。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371229/tpa6205a1-minimum-load-resistance-requirement---5r-possible-at-reduced-temperature-power-requirements?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPA3111D1%2520minimum%2520load#

 

'将负载电阻降低到5R 可增加流过放大器的电流并增加功率耗散。

这可能导致器件过热。 此外、较低阻抗的负载会使放大器不稳定并降低 THD 性能。"

 

与 TPA3111D1类似、它可能会增加流经放大器的电流并增加功率耗散

并且可能导致器件过热。 最后、激活过热保护。

 

我的理解是正确的吗? 请您提供您对本案的意见吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    您是对的、与链接的 E2E 中讨论的内容相同、也值得关注。 通过使用更低的阻抗、您将具有更高的电流、更差的热性能、可能更差的性能、并且将激活保护。

    此致、

    Ramsey