This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825-SW 软件和 PurePath 主板的使用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1412716/tas5825mevm-tas5825-sw-software-and-using-the-purepath-motherboard

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825-SW、TAS5825M

工具与软件:

您好!

一周前、我购买了 TAS5825MEVM 开发放大器评估板和用于连接它的 PurePath 主板。

我有两周的时间来向管理层评估这个问题、一开始我需要等待几天来获得 PurePath 软件下载批准、现在我需要三天来等待 TAS5825-SW 软件批准。  我的时间已经用完了、我才能做任何事情。  是否有办法加快此速度?

 

此外、为了确保我理解、以便我在获得软件后可以继续前进。  PurePath 软件和 PurePath 板只允许我控制 TAS5825MEVM 的数字音频、要设置 TAS5825本身、我需要此 TAS5825-SW。  如果有这两种音频、就有了用于定制 TAS5825MEVM 评估板发出的音频的一切?  之所以不清楚、是因为 TAS5825M 评估模块文档仅讨论了如何将音频流从 Microsoft Windows 操作系统发送到电路板。

 

谢谢!

 

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    您应该获得批准。  

    您是对的。 PurePath 板可用于控制器件的音频、并可视为我们一些 EVM 的"集线器"。 在 PurePath Console 3 (PPC3)中、您可以为已批准的器件选择要使用的 GUI。 此 GUI 用于设置器件 以及为器件选择音频。  如果您在设置 PPC3时是否需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的快速回复。  我下载了该软件、但无法确定如何安装。  下载随附的安装指南指示选择"登录"进行安装。  我的 PurePath 软件没有登录选项。 我只是一个 ZIP TAR 文件夹充满了 JSON 文件我不知道怎么做。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    您可以使用 此常见问题解答 手动安装软件。  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我很困惑、我在您的文档中看到的此控制台在哪里。  我拥有的唯一一个名为"PurePath Studio (家用音频) miniDSP GDE"的软件。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    当您下载 PPC3时、您将看到控制台。 默认安装会在程序文件中包含一个名为"Texas Instruments\PurePath Console 3"的文件夹。 那里应该有一个快捷方式。 如果您尚未获得 PurePath 控制台3、则需要 在此处申请

    您应该有两个下载:PurePath Console 3 (如果需要、请查看集线器)和 PPC3将提供的 TAS5825M GUI。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    这是我的问题。 我没有意识到 PurePath Console 与 PurePath Studio 不同。  我已经要求它。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

     

    我下载并安装了控制台。  我必须从论坛中搜索找出错误、然后才能通过系统诊断。  我唯一的错误是"硬件 ID 不正确"、但当我手动连接时、这似乎不是问题。

     

    我想使用同轴电缆作为扬声器的音频路径。  我可以在音频 I/O 窗口中选择它、而不会出现问题、并将函数发生器连接到 COAX ON 插孔。

     

    那么、如果我现在理解它的话。 我有一条从同轴电缆插孔到 TAS5825M 的路径、我需要使用 I2C 监控器窗口来设置 TAS5825M 中的寄存器、当我正确设置这些寄存器时、音频应该会从扬声器输出。  是这样吗?  是否有任何可用的 I2C 设置示例?  我看到您可以保存和加载它们。

     

    我假设我可以运行 Console 或 PurePath Studio、但不能同时运行两者。  我最好使用 PurePath Studio 生成音调、但我无法看到如何使用它来控制 TAS5825。

     

    谢谢!

     

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    要使用该器件、您需要选择所需的处理流程和扬声器配置、PPC3将自动将所需的寄存器写入该器件。 这些步骤应该可以帮助您播放设备音频。

    1) 1)将 TAS5825M EVM 连接到 PURE PATH 主板。 将电源、USB 和音频输入连接到 EVM

    2) 2)打开 PPC3并打开 TAS5825M GUI。 选择您的扬声器配置、然后按开始。

    3)按连接以连接设备、然后按"调谐和音频处理"。 选择所需的处理流程

    4) 4)点击"USB in"按钮、选择要使用的音频输入

    5) 5)可以使用 GUI 中的面板、寄存器映射或 I2C 菜单来完成进一步的配置

    此致、

    Ramsey