This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:模拟引脚的输入/输出阻抗

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413000/pcm3168a-input-output-impedance-of-analog-pins

器件型号:PCM3168A

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我每个模拟端子的输入/输出阻抗吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    模拟输入的输入阻抗为45k Ω。 输出阻抗未记录在案、但大约应该达到几百欧姆。  

    此致、
    Jeff McPherson