This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:免提和线路电平输出连接

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1412520/tlv320aic3104-handsfree-and-line-level-output-connections

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

我正在考虑在新设计中使用 TLV320AIC3104。 我想我已经了解如何在我们的应用中连接 TLV320AIC3104。

还有一个连接到麦克风和扬声器的外部免提放大器模块。 麦克风输入被放大至线路电平、并作为差分单声道信号路由到编解码器。 编解码器的免提扬声器输出是外部放大器的单声道差分线路电平信号。 通过相应地调整音量级别以及 HPLOUT 和 HPLCOM 之间的信号、HP 输出是否可以用作差分线路电平输出? 此外、我们需要将立体声差分线路电平输出连接到外部高功率放大器以收听音乐等、但这很简单。

根据我的理解、这对于 TLV320AIC3104应该是适用的。 一些论坛文章建议将单声道 MIC 信号同时连接到左右声道、这是推荐的方式吗? 我应该如何处理未使用的输入和输出? 由于 DAC 对于 LO 和 HP 输出都是通用的、因此 LO 需要在呼叫期间通过免提静音、但没关系。 或者、可以使用外部高功率放大器输出、并且可完全省略单声道免提扬声器放大器。

您能否确认这些连接正常、应该如何处理未使用的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ville:

    未使用的输入应使用0.47uF 电容器交流耦合至 GND。 未使用的输出可以保持悬空。

    我唯一担心的是 HP 输出设计为驱动16或32欧姆等低负载。 理论上、它能够驱动更高阻抗的负载、就像放大器的负载一样、但我要意识到的是、这是在线路级负载上使用耳机驱动器。 在纸张上、这看起来很好、请务必仔细检查 HP OUT 的性能。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供信息。 我们过去使用的 NXP SGTL5000编解码器在类似的项目中有耳机输出没有任何问题。 TVL320AIC3104产品说明书已建议立体声耳机输出负载的最小值为16欧姆、但没有最大值。 如果有助于使耳机驱动器更接近正确的负载、我可以为板载并联负载电阻预留一个位置。

    TI 是否有更适合此应用的编解码器? 新的 TAC 系列很有趣、但它们仍处于预览状态。

    您如何看到麦克风线路输入连接? 将其连接到左右两个通道是否有意义?

    此致、

    / Ville

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ville:

    TAC 系列是 AIC3104的直接升级版。 这将有助于提高性能、但不会产生任何额外输出。 我认为您可以继续使用 AIC3104、除非您喜欢 TAC 系列的改进性能

    我看不到将麦克风同时连接到左右两个通道的要点。 右线路输出和 HP 通道可在内部连接到左麦克风通道。

    此致、
    Jeff McPherson