This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:建议的电源序列

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411553/tlv320aic3206-recommended-power-supply-sequence

器件型号:TLV320AIC3206
主题中讨论的其他器件:ADS1274

工具与软件:

您好!

由于 ADS1274的电源时序存在一些问题、因此我对器件的电源时序非常谨慎。

我想知道如果不遵守 SLAA463B - 2.9.0.1中所述的上电顺序、TLV320AIC3206是否会损坏或导致故障。

我已经阅读了一些相关的问题、比如: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773098/faq-tlv320aic3254-recommended-power-supply-sequence-for-tlv320aic-family-of-codecs

但是、我仍然有一些问题:

1.  如果 在电源之前将 RESET 引脚拉高、器件是否有损坏的可能性?

2.如果采用独立电源的加电顺序,是否存在设备损坏或故障的可能性。

3. 我的定制电路板具有以下 加电顺序。 它适用于 TLV320AIC3206吗? 我首先设置 IOVDDD、500ms 后设置 DRVDD_HP、然后设置 AVDD 和 DVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenon:

    如果不遵循上电顺序、则不会造成损坏、但性能可能会受到负面影响。 唯一的例外情况是 VSYS 必须大于或等于 AVDD 和 DVDD。 否则、会发生泄漏/反向电流。

    如果在电源之前将 RESET 拉至高电平、器件不会损坏、但无法正常运行。

    您的序列看起来正常、但如果 RESET 连接到 IOVDD、则它必须是序列中的最后一个电源、以便在释放所有电源后都保持稳定。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答!

    我可以在所有电源都稳定后切换 RESET 引脚。 这可能是另一种选择?

    此致、
    Lenon Tuchtehagen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenon:

    是的、实际上、在所有电源稳定前、建议将 RESET 保持在低电平。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     RESET 引脚上是否有内部弱下拉电阻器/源?

    此致、
    Lenon Tuchtenhagen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenon:

    否、必须从外部将 RESET 引脚拉至高电平或低电平。 不建议将其保持悬空。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们将按照建议对 PCB 进行修改。

    感谢您的关注。

    此致、

    Lenon Tuchtenhagen