This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:电感负载导致的振荡

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411441/opa1637-oszillation-due-to-inductive-load

器件型号:OPA1637

工具与软件:

大家好!

我当前在运算放大器电路(OPA1637)中遇到振荡问题。
电路相对简单(见图片):


输入信号(100kHz 的正弦10Vpp)基本上减少了100倍。
因此、输出应该为100mVpp。
可正常工作的版本。 但是、输出信号上的40MHz 振荡也大约为50mVpp:

  

(黄色:在+IN 上测得的输入信号|粉色:在-OUT 上测得的输出信号)

具有780µH 的线圈连接到输出端。 这是导致振荡的某种程度上的原因。 如果我将其移除、振荡也会消失。
但是、我需要它、因为我使用它将信号反馈到其他地方。
我已经尝试了多种方法来衰减(过滤)电路:
-将 R3和 R5提高到1k Ω。
-将 C1和 C3增加到470pF。
-电容器(33pF)并联在输入端。
- C3桥接,使 VOCM 直接连接到接地。
这一切都没有帮助。

我现在的问题是:
- Woher kommt Die Oszillation?
-是否有其他方法来抑制振荡?
-在输出端使用 OPA1637而不必考虑振荡的情况下,我可以驱动的最大电感是多少?
-是否有更适合我的应用的 OPA1637替代产品?

此致
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请允许我花几天时间详细了解这一点。  我预计最迟将在美国时间周四提供最新信息、希望更早。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些可能有助于缩小问题范围的更多信息。
    我已将电路的增益设置为1 (电阻器为3、3k Ω)。 振荡或者不再可见或者已经消失。

    但是、正弦波不再是完整的。 换句话说、运算放大器始终会"斩波"正弦波的一部分:

    (黄色:在+IN 上测得的输入信号|粉色:在-OUT+OUT 上测得的输出信号)

    我还在输出信号上有一个偏移。 但当 I 桥接 C3 (100N)或使用电阻器(1k)将 VOCM 拉至 GND 时、此情况消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电感负载会使 OPA1637 G=1/100衰减器和上述 G=1电路变得不稳定。 在仿真中、交流环路增益稳定性分析和瞬态响应分析都可以确认添加电感负载时的不稳定性。

    我花了一些时间在仿真中查看该电路的不同补偿配置。  我似乎能够在仿真中使电路稳定的一种方法是在电感负载的两侧添加串联电阻、使串联电阻位于反馈环路之外。 初步仿真表明、在电感器的每一侧添加大约~20欧姆的串联电阻、并且在输入端使用修改后的反馈补偿电容器和电容器、可以使电路稳定。

    1) 1)在此应用中是否可以在电感负载上添加串联电阻?  如果可以、我明天可以提供经过调优的电路和分析的最新信息。  否则、我需要研究其他电路;OPA1637可能无法直接驱动此电路上的电感负载。

    2) 2)所需的带宽范围是多少、这是否为~100kHz?

    除此之外、我可以查看驱动电感负载的其他电路、但这需要一些时间。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:
    "阻尼电阻器"已经解决了电压击穿问题。 随着振荡的发生、事实证明、我的电路中的其他东西以某种方式进行耦合。  我可能应该选择大约10倍的长期增益。
    非常感谢、此致
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能够在仿真中补偿 OPA1637电路、同时将电阻器保持在反馈环路内。

    在稳定性分析中、我执行瞬态仿真、施加小信号方波、该电路看起来稳定、没有过度过冲:

    下面经修改的电路显示了干净的方波、原始电路显示了问题。

    施加 100kHz 10Vpp 正弦波时、便可获得所需的100mVpp 输出信号

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我现在看到您的反应、使用阻尼电阻器解决了问题。

    谢谢!

    此致、

    Luis