This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:为什么高频扬声器可以通过直流诊断

Guru**** 2407670 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410910/tas6424e-q1-why-tweeter-can-pass-the-dc-diagnosis

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

当 TAS6424E-Q1的输出仅连接到高频扬声器时、他们发现直流诊断未报告开路故障。

这很奇怪、因为高音扬声器在内部具有隔直电容器。 您是否遇到过类似情况?

下图显示了直流诊断测量的结果。 此时、只有一个高频扬声器连接到 CH1通道。

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaxiang

    [报价 userid="524659" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410910/tas6424e-q1-why-tweeter-can-pass-the-dc-diagnosis "]这很奇怪、因为高音扬声器内部有隔直电容器。 [报价]

    也许直流阻抗曲线不够大。 制造商提供阻抗曲线以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    扬声器内部有一个4.7uF 电容器。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaxiang

     直流阻抗非常低、没有问题通过直流诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    感谢您的支持。

    正如我们所说的、我们的客户将检查故障。

    再次感谢。

    谢谢

    Xiaoxiang