This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:单声道输出配置

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TAC5112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410597/tac5112-configuration-for-mono-output

器件型号:TAC5112
主题中讨论的其他器件:TPA2011D1

工具与软件:

您好!

我的客户正在考虑连接诸如 TPA2011D1之类的外部单声道 D 类放大器。  我想知道如何针对这种情况配置 TAC5112。  查看 TAC5112EVM 的应用手册会发现一些配置示例、第34页显示了单声道播放、但是使用两个 DAC 都作为单端输出。  是建议吗?   我的客户可以像通过以下寄存器那样使用一个 DAC 并禁用另一个 DAC 吗?  即使 TAC5112接收到立体声 I2S 数据并且 TPA2011D1可以连接到 OUT1x 引脚、它是否具有来自 OUT1x 引脚的单声道输出?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    TPA2011D1似乎采用差分单声道输入。 您可以使用 OUT1x_CFG 寄存器将 TAC5112配置为在引脚 OUT1P 和 OUT1M 上提供差分单声道输出。 可以、您可以禁用 OUT2x 输出、或直接将其保持为未连接状态。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    J·米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir-San、

    非常感谢您的快速回复。 我理解。

    我的额外问题与该线程无关、但某些器件具有显示器件修订版本的寄存器、但您在 TAC5112中是否有这样的寄存器?  我在数据表中没有看到这样的、但我想确认一下、我使用的 DUT I 是否为最新的器件。  若要了解器件修订版本、您会建议我做什么?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    所有交付的 EVM 都将具有第一版芯片预修订、并且公布的数据表不是最终数据表。 因此、您将能够使用 EVM 上数据表中的预修订版数据、但是一旦器件完全发布、您将需要使用修订版的寄存器。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir-San、

    非常感谢您的快速回复。  我知道仍然没有寄存器可以了解器件的修订版本。

    此致、

    川崎义和