This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4889:完全启用 SHUTDOMW=L ->H 到 LM4889放大器的最大延迟时间是多少?

Guru**** 2407670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4889, LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411150/lm4889-what-is-the-maximum-delay-time-from-shutdomw-l---h-to-lm4889-amp-is-enable-completely

器件型号:LM4889
Thread 中讨论的其他器件: LM4865

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LM4889MMX/NOPB 用于其后续产品。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


从/SHUTDOWN=L -> H 到 LM4889放大器 完全导通的最大延迟时间是多少?
他们想在 LM4889 放大器 完全导通后输入音频信号。  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以添加一个额外的输入吗?

    我在 LM4865数据表第13页的"点击和 POP 电路"部分中找到了他们想要了解的说明。
    我认为 页面上的 CB-Ton 表对他们非常有帮助。

    您有这样的表格吗?

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对于这些旧 LM 器件、数据表中已包含任何可用信息。 任何其他值都必须进行测试、很遗憾没有可用的 EVM。

    关于 CB-Ton、LM4889也应相接近、但 LM4865具有内部增益设置电阻器、这可能有助于保持已知的元件容差。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    非常感谢您的答复。

    我知道 LM4889 EVM 不可用。
    我可以问您以下其他问题吗?

    问题1。
    客户使用自己的电路板检查 Ton 的唯一方式是吗?

    问题2:
    如果他们使用自己的电路板获得 Ton 数据、那么在大规模生产期间、他们测量的 LM4889吨的 Ton 变化有多大?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、没有可用的 EVM 或仿真模型。

    我 建议在几个不同的电路板和器件上进行测试、以考虑由外部元件引起的任何容差。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师