This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:关于负载阻抗

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1412620/pcm5122-about-load-impedance

器件型号:PCM5122

工具与软件:

嗨、团队:

数据表第9页中的模拟输出的5kΩ 最小负载阻抗是指什么?
我认为负载可以从1kΩ 连接、但这是否指的是单端条件下的负载阻抗?
还是输出阻抗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    建议的操作条件设置它指定设备操作的条件。 这些是应用电路应为器件提供的条件、使器件能够正常工作。  此处 建议的运行条件指定最小值 为1K ,这是    设备 仍能正常工作的最小负载, 但不一定达到其最佳性能(不保证电气特性 )。 5K 是 仍可产生  数据表中指定规格的最小负载。  

    此致、

    Arash