This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100IRHBR -电源时序和复位时序

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1412483/tlv320dac3100-tlv320dac3100irhbr---power-sequence-and-reset-sequencing

器件型号:TLV320DAC3100

工具与软件:

你(们)好

我们 在我们的项目中使用了 TLV320DAC3100IRHBR 音频 DAC、

我们在设计中遵循了以下提到的电源序列、  

序列1 IOVDD、DVDD 和 AVDD (VCC_3V3_CC)
序列2 SKPVDD (VCC_5V_CC)
序列3 DVDD (VCC_1V8)

不符合数据表中提到的建议。 这一顺序是否会对性能产生任何影响或长期损坏 IC?

注意:复位引脚被拉高以 IOVDD (VCC_3V3_CC)为基准。

附上了原理图图像供您参考。


非常感谢您的及时响应

此致、

Yovel Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yovel、

    该器件系列能够耐受不同的电源序列。 只要不超出最大值、电源通常就可以按任何顺序启动。 数据表中提供的电源序列是尽可能最稳健的序列、建议在调试性能问题时使用。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您对此事的答复、

    的  复位 引脚 IC 上连接 IC 的最后一个电源序列、我们是否需要连接该序列、或者有针对该序列的任何建议?

    非常感谢您的答复。  

    此致、
    Yovel Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yovel、

    为了获得出色的可靠性、复位应独立于电源。 一旦所有电源稳定、应释放复位信号。

    此致、
    Jeff McPherson