This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:我需要 PCM ->I2S 的编解码器、与此器件系列中的编解码器类似

Guru**** 2796785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413403/tlv320aic33-i-need-a-codec-for-pcm---i2s-like-one-in-this-device-family

器件型号:TLV320AIC33

工具与软件:

我需要一款用于将 PCM 转换为 I2S 的芯片、该芯片已经投入生产、在接下来的几周内就可以购买。 到目前为止、除了 TLV320AIC33IGVX、我还没有找到符合我参数的器件系列。我不知道发货需要多长时间、因为在其他销售此器件的网站上、它似乎直到今年年底/明年年初才可用。 是否有其他芯片可以满足这些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zahra:

    我们已经在 TI.com 上准备好了该器件的库存。 这是最简单的解决方案。

    如果这还不够、并且您需要替代器件、您可以详细说明您的要求吗? I2S 使用 PCM 数据、因此、对于 PCM 到 I2S 转换的含义、我感到有点困惑。

    此致、
    Jeff McPherson