This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:PCM1804的平衡线路电平输入

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, PCM1822, TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413315/pcm1804-balanced-line-level-input-for-pcm1804

器件型号:PCM1804
主题中讨论的其他器件: PCM1822TAA5242

我想使用 PCM1804实现平衡线路电平(XLR)输入。 那么最好不要使用负电压电源。 我应该使用运算放大器添加 Vcom 的直流失调电压、还是可以直接将输入与电阻器电容耦合到 Vcom? 最好的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果不使用负电源、输入会变成非平衡单端输入。 PCM1804是一款较旧的 ADC、仅设计用于全差分输入信号。 如果您仅将正 XLR 输入连接到 Vin (L/R)引脚并且对另一个 Vin (L/R)引脚进行交流耦合接地、您将失去输入信号一半的振幅(-3dB)。

    为了缓解这种情况、您可以实施一个电路、如数据表的图44。

    但是、我建议使用较新的 ADC、如 PCM1822或 TAA5242、这些 ADC 也通过硬件控制以易于实现、但允许单端输入配置