This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:D 类输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TLV320AIC3263, TLV320DAC3100, TLV320DAC32, TLV320DAC3101, TAS2521, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1412669/tlv320dac3100-class-d-output

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32TLV320DAC3101、TLV320AIC3262 、TLV320AIC3263、 TAS2521、TAS2505

工具与软件:

看起来单声道 D 类只能获取左侧的音频输出。 是否有采用单声道 D 类编解码器的同一编解码器系列的模型、它将 L+R 相加、从而与也可以同时进入一对立体声 HP 或线性输出的立体声音频流兼容?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320DAC3100具有可配置的 DAC 输出、可连接至 D 类放大器输出。 使用页0寄存器63、您可以将左侧 DAC 输出设置为左右通道数据的总和、然后将其发送到放大器。 TLV320DAC3100 是我们功能最强大的 DAC、配备集成放大器+ HP OUT、但您可以将  TLV320DAC3101或 TLV320DAC32与其他具有集成放大器的 DAC 同等看待。  

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我!

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要在耳机拔出的情况下保持立体声输出、同时使用 D 类放大器输出 L+R 总和。

    已停产的 LM49352能够很好地完成某些任务。 您是否可以重新修补替换部件?

    谢谢你。

    此致、
    Saxon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、网站上的选择指南根本没有帮助。 到目前为止、在搜索位置 DAC 和编解码器列表后、似乎只有 TLC320AIC3263具有混频器、可将 L+R 的总和输出到 D 类

    我需要同时保持耳机上的立体声和/或线路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    我明白您现在的意思、3100不允许同时使用扬声器输出和立体声耳机输出。 解决此问题的一种方法是、将耳机立体声输出(分压至最大0.7 Vrms)发送至两个麦克风输入、然后将麦克风输入路由至放大器、而无需路由左/右输入。 这是一个古怪的解决方案、但如果您准备好使用 TLV320AIC31xx 系列中的器件、则可能会起作用。

    TLV320AIC3262或 TLV320AIC3263应符合您的要求。  

    此外、您还可以使用与小型低功耗 D 类放大器(如 TAS2505或 TAS2521)相连的双立体声输出编解码器/DAC 中的任何一个。  

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢有关 TLV320DAC3100的权变措施提示。

    看起来模拟输入规格没有在 TLV320DAC3100数据表中详细记录。 耳机输出电压已指定为0.707Vrms、这是否意味着我可以将 HPL 和 HPR 直接传入 AIN1和 AIN2? 或者是否需要对它们进行交流耦合? 如果是、是否需要在 AIN1和 AIN2上施加直流偏置? AIN1和 AIN2的输入阻抗是多少?

    TLV320AIC3262将不起作用、因为它是立体声 D 类 我将需要带有单声道 D 类放大器的 TLV320AIC3263、它可以同时从 L 和 R 通道获取信号。

    BR、
    Saxon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    我不确定您是使用耳机输出还是 DAC 的线路输出。 耳机输出为0.707Vrms、但它表示共模电压为1.65V。 因此、输出将以1.65V 为中心、摆幅为0.707Vrms、从而使输出范围为0.65V-2.65V。 绝对最小/最大模拟输入规格为 AVSS–0.3至 AVDD+0.3V。如果使用建议的 AVDD 电压、此值大约为0V 至3.3V。 因此、如果 HPVDD=AVDD、则发送到输入的耳机输出应该具有合适的电压以使其正常工作。  

    您可以使用本文中指定的方法得出输入阻抗: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773059/faq-tlv320aic-codecs-how-do-i-calculate-the-input-impedance-of-an-tlv320aic-device

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    输出将配置为耳机输出。

    页1/寄存器50 (0x32) 允许 AIN1/AIN2连接到 CM。这个 CM 是什么、它与耳机输出 CM 相同、可通过 页1/寄存器31 (0x1F)进行编程?

    我将检查是否有必要通过电容器将 HPL/HPR 连接到 AIN1/AIN2、或者我可以直接搭接它们。

    谢谢。

    BR、
    Saxon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    该 CM 应与耳机输出相同。 由于它具有相同的共模电压、因此您应该能够直接连接它。 对于页1寄存器50、您应将其设置为输入为"悬空"。 将其连接到共模的选项会对最初以0V 为中心的信号进行偏置、以便为输入提供正确的共模、但您的信号会已经偏置。  

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我!

    此致!
    MIR