This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在 BTL 模式下、电源额定值是否可超过53.5V?

Guru**** 2581865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413539/tpa3255-in-btl-mode-can-supply-rating-exceed-53-5v

器件型号:TPA3255

工具与软件:

您好!

我的一位客户有 兴趣使用此器件、但又想尝试获得接近100V 的输出电压摆幅。  

根据绝对最大额定值和建议的工作条件、他们想知道在 BTL 模式下、总线泵回是否不会成为问题(因为规格建议最大直流+峰值交流)。 在这种情况下、在此模式下电源轨是否有可能超出53.5V 额定值?

请告知我们、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    如果超过53.5V PVDD、则无法保证数据表中所述的功能正常运行。 ABS 最大值是应力值、而不是工作值。

    如果目标是实现100V 的峰峰值输出摆幅、则可以通过53.5V 电源限制来实现这一点、因为输出是差分输出。 这意味着扬声器的输出摆幅为(PVDD-Loss)到-(PVDD-Loss)。 使用51V 电源时、根据4欧姆最大输出功率规格、您可以预期看到大约100V 的峰峰值输出电平。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉姆西,这有助于!