This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:偶尔出现损坏问题

Guru**** 2504625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPS3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413457/tpa3221-occasional-damage-issues

器件型号:TPA3221
主题中讨论的其他器件: TPS3802

工具与软件:

Dears、

 应用场景:
开关电源、电压为30V、使用2个 TPA3221、均处于主模式、600kHz、TBTL 模式。 开关电源输出28.5V 到功率放大器;
客户提出几个改进计划、
1、开关电源电压过高。 客户已修改参数并与电源完全检查电压。
2.复位电路逻辑问题。 当前未连接复位电路、原因是电阻器被拉高。 我们是否需要根据 EVM 板分离两个 TPS3802?
3.两个放大器芯片在同一块板上,是否需要设置主从?
4.输入信号是否太大? 输入电路限制。
根据上述情况、请帮助查看电路并提供优化建议。

e2e.ti.com/.../5557.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图本身看起来很好。 根据您的意见、您一直遇到的问题似乎与电源有关。 我建议通过使用 OSC 引脚来使用主/从配置、以帮助减小电源的应力。 本应用手册 将为您提供此次更改所需的信息。  可以在配置中使用一个 TPS3802、因为两个器件具有相同的电源。  

    输入信号必须保持在+/-2.8V 的最大电压摆幅。 通过增益配置、您当前的这意味着将 rms 输入电平保持在约2V 或更低。

    此致、

    Ramsey