This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:PCM4202DBR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413778/pcm4202-pcm4202dbr

器件型号:PCM4202
Thread 中讨论的其他器件:TAA5242

工具与软件:

您好!

在 ADC 器件 PCM4202DBR 中、有左声道和右声道。  

1. 24位 ADC 中左右通道的含义。  

2.是否必须在设计中使用两个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:  

    1.左右声道是立体声音频信号的模拟输入。 立体声音频是左右两个声道的两个信号、它们通过同一声源叠加到单个声音中。 它是具有深度和宽度等三维特征的单一声音。

    此器件允许具有2个 ADC 的两个差分输入、每个差分输入映射到 左或右通道。

    为了更好地直观呈现 PCM 输出的格式、请参阅数据表的图3。  

    单声道、与之相反、是一个音频信号在一条线路上总和。

    2.由于唯一支持的输出格式是 I2S、如果只提供一个通道的输入、则后续的左右通道数据将附加0。 为了采集完整的音频、我建议使用两个通道。

    还有其他硬件控制的 ADC 在通道使用和输入配置方面具有更大的灵活性。 我建议查看 PCM182x (硬件控制)或 TAA5242器件。