This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:通电后无音频输出

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402478/pcm5100a-no-audio-output-after-it-power-on

器件型号:PCM5100A

工具与软件:

您好、先生、

我的客户在产品中使用了 PCM5100A、他们发现 PCM5100A 在通电后没有音频输出、但重置了系统、音频输出正常。

他们还发现、当 PCM5100A 没有音频输出时、引脚排列 CAPP 和 CAPM 仅为900kHz、但它处于音频输出正常状态、两个引脚排列都具有1.536MHz。

他们还捕获了3.3Vcc、BCK、LRCK、XSMT 和 OUTL 引脚排列的波形、并将其放入随附文件。

您能否回顾一下原理图和波形并提出一些注释。 谢谢!

e2e.ti.com/.../PCM5100A-did-no-audio-output-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    您能否确认在 Vneg 引脚上看到正确的电压? 我假设您的 VNEG 也无法正常工作。

    此外、请提供 clk 频率。 IIT 可能有些东西 是不对你的 CLKS 的,我必须得到更多的信息。  

    一般情况下、建议在原理图上为每个电源引脚提供专用的去耦电容(即使将电源连接到常见电源也是如此)。  

    如果您重置系统和音频工作正常。 如果音频停止工作并且您必须反复重置、则情况不佳。 那么、这里是什么情况呢?

    请标记 doc 文件中提供的各种 CLKS 图、以便我知道每个图对应的条件。 谢谢!

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我更新了附件中的一些数字。 请帮助审查并提出一些意见。 谢谢!

    客户使用了3线 I2S 音频源。 LRCK 为48kHz、bck (SCK)为3.072MHz。

    e2e.ti.com/.../PCM5100A-did-no-audio-output-waveform_5F00_20240826_5F00_update.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    从原理图中可以看出、您  使用   的   是3线 I2S 音频、但之前提到的 bck (SCK)为3.072MHz、这意味着 您 使用的是 SCK、因此是4线 I2S。

    对于3线 I2S、 BCK 是3.072MHz (对于32位和2通道)、因此对于3线 I2S、CLKS 是可以的。

    如果 原理图未更新且实际使用的是 4线 I2S (不太可能发生这种情况)、  请务必确保   参数 LE 2. PCM510xA 音频数据格式、位深度和时钟速率均可满足要求  

    表10。 音频相关时钟的系统主时钟输入、  显示48kHz 时的有效 SCK 为:

    48kHz 的 fs => sck=6.144、 9.216、12.288、18.432、24.576、36.864、  49.152 MHz  。 请注意、 最低的 SCK 可以是6.144MHz。

    首先、您提到当您重置系统时、它工作正常;因此、当它被正确初始化时、它本身就会告诉 IC 工作正常。

    当 IC 上电时、 将触发内部复位 (请参阅  图41。 上电复位时序、DVDD = 3.3V)、  内部复位 最初似乎没有参与、 但一旦电源再次复位、它就会被触发、这可以指向电源的初始斜坡或 CLKS 问题。

    请尝试控制电源斜升、并确保从一开始时 CLK 有效并符合图41

    如果您仍然看到问题、请告诉我。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您发送编修。

    请参阅表10、并使用4线制 I2S 模式。

    如果是128fs、请使用 Sampling Frequency=48kHz、SCK (6.144MHz)仅支持 PLL 模式、它无法使用外部 CLK 输入、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!  对于48kHz 的采样频率、不支持64x、最慢的 SCK 必须是128x (6.144MHz) 、并且 一旦 提供外部 SCK、PLL 就会被禁用。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以建议3.3V 电源的上升时间吗?

    客户将0V 上升至2.8V 时调整为大约11ms、对于3线 I2S 模式(测试条件相同)、他们仍然发现 PCM5100A 存在无音频输出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    11ms 应该 足够大。

    因此、我知道现在他们使用的是带有正确 SCK 的4线 I2S 、而 6.144MHz 不是他们最初使用的3.07MHz。

     从图中可以看出、XSMT 始终为高电平、因此应该没问题。  此外,我假设他们的 clk 始终有效,所以4ms 初始化时间 得到满足。 此时、我建议移除与 DAC 输出的任何连接( 最多只保留一个简单和基本的 RC 滤波器、如图33所示)。 N、  还移除 R499和 R450m)

    PCM510x 系列非常简单、具有硬件控制功能、因此  不难发现问题。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的意见。

    客户参考您的建议、并尝试让 XSMT 保持低电平、直到所有时钟都建立。 (请参阅此 E2E)
    这两种方法仍然无法解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天是美国的假日、因此我们驻美国的工程师最迟会在明天与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    它们是否先上电、然后应用有效的 I2S 时钟并查看结果? 我不确定他们是否已经查看过这个案例。

    为了再次进行确认、  他们已经检查了以下两种情况 、并且   只有在它们复位电源时输出才会在这两种情况下出现。

    1) 1) 3线 I2S 、fs=48kHz、具有  3.072 MHz BCK (校正)  

    2) 4线 I2S、带 6.144MHz 的 SCK (系统/主时钟) 、用于禁用内部 PLL、

    如果 上述 陈述 正确并且未触发 MUTE、我需要  自行在我的电路板上测试 IC 并验证观察结果。   正如我所说的,这是一个非常简单的部件,一旦 CLKS 有效且电源高于2.8V,它应该会自行复位并产生输出  

      在 向  我发送器件之前、我的最后一条意见是再试一次、并绘制没有 Vout 的情况 、而当它们复位 电源电压且出现 Vout 时、绘制电源以及 I2S 和 Vout

    此致、

    Arash

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户使用 PCM5100EVM 进行测试并获得相同的结果、请参阅附件。

    测试条件:使用3线 I2S 、FS=48kHz、BCK 为 1.536或3.072 MHz。

    e2e.ti.com/.../PCM5100EVM-no-output-waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    如果使用 EVM 仍有问题、那将清楚地指向信号/电源问题、而不是 IC 本身或电路板。

    我将自行对 EVM 进行测试、并将分享一些有关跳线和导线设置 以及一些图的照片。

    同时、它们可以使用 USB 为图片中的官方 EVM 加电、从而确保 EVM 上提供正确的电源。

    只是一个快速修正,在 FS=48kHz, bck  应该是3.072 MHz (对于2通道32位),正如我在原来的文章中提到的,  而  1.536MHz 不应该 用于此配置。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henry 您好、我测试了 EVM、并附上了照片和结果、以及用以显示我的设置和 I2S 配置的 AP 设置。

    请注意、我使用3线 I2S 和4线 I2S 进行了测试、在这两种情况下、我都得到了重建的正弦波。 我尝试了不同的频率、都显示了预期的波形。  

    最好先从 EVM 开始、然后使其 独立工作、一旦它开始工作、他们就可以将相同的信号应用到另一个板。 我已关闭主题帖、但可以随时添加您可能提出的任何问题、我将回答这些问题。

    Arash

    e2e.ti.com/.../PCM5100.zip