This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733LEVM:未提供 PURE PATH EVM 软件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413963/tas5733levm-pure-path-evm-software-not-available

器件型号:TAS5733LEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5751M

工具与软件:

我可以访问 TAS5751M-TAS5733L-SW 以获取评估板、但软件不存在。   安装时仅 使用 pdf 文件是否有任何软件不可用的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    文件夹中应该有一个"tar.gz"文件。 您在那里看到它了吗?

    请根据此 常见问题解答 将器件应用手动添加到 PPC3。 通常它是自动的、但我们正在迁移到新平台、您需要按照  常见问题解答 暂时手动添加设备应用。 如有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../faq-purepathconsole-how-to-install-purepath-console-3-device-apps-manually

    此致、

    Nayeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayeem,

    这是一个问题、在安全链接上没有"tar.gz"文件。  我在 PurePath 控制台中安装了其他 EVM 而未出现问题、因为这些链接中提供了"tar.gz"。   这就是在安全链接上提供的所有内容。   

    命令

    TAS5751M_33L_installation_guide.pdf (pdf)272KB

    TAS5751M/33L 应用安装指南
     
    适用于 TAS5751M/33L 应用的 Known_Issues
     
    TAS5751M/33L 应用的发布说明
    谢谢!
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Scott、您好!

    我现在看到问题了。 感谢您指出这一点。 我们将在后端修复它。 同时、这里是随附的 tar.gz 文件。 如果您遇到任何其他问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../TAS5751M_5F00_33L.tar.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了您发送的文件、但它无法打开。  我甚至使用".tar.gz"重命名。  表明所选文件无效。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    请再次尝试下载、同时确保它未被病毒扫描程序或类似工具阻止。 我得到了文件(46MB)、并能够使用我的 TotalCommander 工具进行解压缩/解压缩、而无需更改名称。 进入文件级别需要多个步骤...  我没有安装该工具、但可以阅读我尝试的任何文件。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    如果您能再次下载、请告知我们。 否则、我们可以通过电子邮件向您发送该文件。 不过、它将是相同的 zip 文件夹。