This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:仿真模型削波

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414345/opa1688-simulation-model-clipping

器件型号:OPA1688

工具与软件:

我正在使用 OPA1688ID 修订版 E 的仿真模型、当我将其置于电压跟随器配置时、使用5V 电源会在3V 电压下削波、这是否应该发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我怀疑您遇到的共模电压限制是比正电源低2V。 您可以在下面看到线性输入共模范围、它通过5V 电源在3V 时进入非线性范围  

    在2.5V 的共模电压下运行仿真、我故意超出以下所示的共模范围、以便重现问题。  

    我可以添加到2.5V 直流电势的最大输入交流信号为500mV。 请参见下文。  

     e2e.ti.com/.../OPA1688.TSC

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Chris Featherstone