This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:不同采样率下的频率响应问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408232/tad5242-freuency-response-issue-with-different-sampling-rate

器件型号:TAD5242

工具与软件:

您好、TI 团队

在测试监控扬声器的频率响应时、我们发现 TAD5242 DAC 在48k 采样率下具有显著的低频衰减。 衰减从250Hz 开始一直到10Hz、10Hz 时最差的衰减为4dB (参见下图)。 96K 采样率下没有问题(请参阅以下曲线)。 请告知根本原因和解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    默认情况下启用一个采样频率的函数数字高通滤波器、但是-3dB 的截止频率应该随着采样频率的增加而变化。 TAD5242数据表仍在编写中、有关要检查的寄存器的进一步说明和方向、请参阅 TAC5412数据表的第6.3.9.3节。

    我将查看我是否有 TAD5242EVM 手头进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此问题是由于启用了高通滤波器且截止设置值等于 0.00025 XFS (这意味着更高的 Fs)导致的、则它应具有更高的截止频率 。但是、当前结果相反。  

    截止频率= 0.00025 x 48kHz = 12Hz

    截止频率= 0.00025 x96kHz = 24Hz

    另一方面、TAD5242是硬配置、没有寄存器设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、让我复制工作台上的设置、看看我是否有类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:  

    我想确认的是、我在器件上看到相同的性能、并进行了相应的记录。 此器件仍处于预发布阶段、我们的产品工程师已告知我最新器件中修复了错误。  

    明天9/12、我将在工作台上测试更新后的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TAD5242_5F00_HPF-frequency-sweep.pptx

    该错误在最初的器件中发现、并在最新版本中进行了修订。 请参阅 ppt 获取保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对改进后的芯片进行了测试、低频的屋顶得到了改善。 但它仍然存在问题。 测试结果如下。 请检查它。 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的硬件引脚选择设置是什么? 我可以在192kHz 采样时进行仔细检查。

    此外、为了确保它是最新的器件、您的团队何时收到样片或 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将安排您与市场营销工程师进行离线对话、以协调最新器件的出货

    下面是48kHz、96kHz 和192kHz 频率响应的快照。 响应是相同的:

    目标 TDM 模式、所有硬件引脚均短接至 GND。