This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们希望设计一个便携式音乐播放器、它具有 RGB LED、可以呼吸到音乐水平。
我们想知道 TLV320AIC3204是否能够支持多平面检测?
如果没有、哪种类似器件可以执行此操作? 怎么做?
我想我可以通过 i2c 读取 DAC 中的音乐音 量、然后通过代码控制 LED、在这种情况下不需要 VU 仪表电路设计。
AIC3204或其它 DAC 能够检测音乐级别吗? 我更喜欢 读取输入电平、而不是从扬声器读取。
尊敬的 Zhou:
如果您希望将 LED 亮度与 DAC 音量设置相关联、则可以通过读取 I2C 来确定这一点。 但 LED 将保持恒定的亮度。 它不会对正在播放的音乐作出动态反应。 由于 DAC 音量设置保持不变、响亮的音乐和柔和的音乐将产生相同的亮度。 如果可以、则可以。 如果您想让 LED 实时对音乐水平做出反应,那么您需要一种 VU 类型的设计。
此致、
Jeff McPherson
您能解释一下 PPS 中有关这些模块的详细信息吗?
您的意思是我不能使用这些模块来检测音乐水平吗?
您好、 Jeff McPherson
我很抱歉,但我仍然不明白,我读了你的答复下面的问题:
这不是获得音乐水平的一种方法吗?
尊敬的 Zhou:
对不起,我上一篇文章被误导了。 这些器件没有连接直接寄存器、但您可以直接从 DSP 系数获取信息。 这是更准确地获得瞬时输出电平的好方法、但仍需要 I2C 来访问。 如果您有一个可以快速定期获取这些数据的主机、则可以使用它来驱动 LED。
此致、
Jeff McPherson
您好、 Jeff McPherson
是的、我有一台主机、因此我认为没关系。
但我不理解帮助页面中提供的公式。
据我所知、数字信号的最大值是0dBFs、当输入是0dBFs 时、电平检测器的结果是什么?
我如何知道任何 dBFS 的结果?
尊敬的 Zhou:
当电平检测器返回最大数据值(0xFFFF)时、这表示0dBFS。 从这里可以推断出更多的值。
此致、
Jeff McPherson