This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4560:ESD 数据请求

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415082/rc4560-esd-data-request

器件型号:RC4560

工具与软件:

团队成员、您好!

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参见数据表"所述。
但是、此数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 RC4560IP 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keigo、您好!

    数据表中没有官方评级、但是、我们有数据支持 PDIP 器件通过高达2.5kV HBM 和1kV CDM。 我们没有其他封装的数据。

    此致!
    Jerry