This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:TPA3100D2

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3129D2, TPA3123D2, TPA3100D2, PCM1770, TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414891/tpa3100d2-tpa3100d2

器件型号:TPA3100D2
主题中讨论的其他器件: PCM1770TPA3130D2、TPA3129D2 、TPA3123D2

工具与软件:

我们需要具有同步 输入的扬声器放大器来实现 PWM 开关频率781.25kHz 或390.625kHz。

  • TPA3100D2包括 SYNC 输入、但不写入 SYNC 信号的频率范围。
  • 我需要 TPA3100D2的 EVM 板、但找不到它。 它是否已生产?
  • 其他哪些扬声器放大器(D 类)包含同步输入?

谢谢  

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sergy:

    SYNC 输入的频率范围是200kHz 至300kHz、如 数据表的 MSTR/SLV 和 SYNC 运行部分所述。

    遗憾的是、该器件很旧、EVM 已不再生产。 我们很多器件都可以使用同步信号。 除了390.627kHz 或781.25kHz 开关频率(如输出电源规格、电源)、您还有其他任何要求吗?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    其他要求:  

    立体声输出

    (8-15) W/陈

    电源电压-(16-30) V  

    模拟输入

    硬件接口。

    它可以是数字输入和软件接口、但应与 PCM1770接口类似

    Sergey   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    我建议查看 TPA3123D2、TPA3129D2或 TPA3130D2。 这三个器件都有 EVM、适合输出功率、模拟输入和硬件接口。  与 TPA3100D2类似、它们的最大电源为26V、并且具有可选的输出 PWM 开关频率。 但是、它们只能在固定值之间进行选择、因此您可能无法获得所述的确切开关频率。

    对于 TPA3130D2、应该使用100kHz +/- 10%的 SYNC 信号。 我建议使用一个器件作为主器件、并使用数据表中所述的信号。

    此致、

    Ramsey