This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:具有故障检测功能的放大器

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1412692/lm48100q-q1-amp-with-fault-detection

器件型号:LM48100Q-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们想找到能够检测扬声器故障的解决方案。 同时、当 Vin 为3.3V 时、Po 应> 0.5W。

我们可以使用 LM48100Q-Q1吗? 或者您是否有更好的解决方案?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

     过流可帮助您检测短路负载、电源短路和接地短路。 但该器件无法检测开路负载。

     如果您需要标准实时负载诊断功能、则需要考虑 TAS6511。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    我们看到数据表显示它支持输出开路。 我认为它可以检测到说话开路案例、对吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

      在本段末尾,它已经说 执行这个诊断、对吗? 会的 不会 播放期间检测。