This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:PGA 输入相关噪声

Guru**** 2567395 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402991/tlv320aic3204-pga-input-referred-noise

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

工具与软件:

您好!

我对 PGA 的输入噪声有疑问。

数据表提到了以下内容(第11页)、其中介绍了绕过 AD 转换器时 PGA 的输入铁噪声:

在以下测试条件下、增益为40dB 时、输入参考噪声(A 加权)为3.4uVrms:

-通道增益= 40dB

-输入信号(0dB)= 5mVrms

-输入交流短路接地,以输入为基准

我不明白的是测试条件"输入信号5mVrms"。 当输入端交流短路至地时、如何将此信号馈入 PGA?

第二个问题是关于"空闲通道"噪声、该噪声被指定为7uVrms (A 加权)。 测试条件如下:

-空闲通道

- IN1_L 和 IN1_R 交流短路接地

PGA 为7uVrms 噪声配置了多大的增益? 数据表未提及这一点。

出于仿真目的、我对 PGA 的输入参考噪声感兴趣。 可以使用这些值中的任何一个值来计算 PGA 在最坏情况下的输入参考噪声吗?

此致、

Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marijn:

    通过将输入短接至地、然后将噪声源注入输入(5mVrms 信号)来测量输入参考噪声。 这控制噪声源、以便可以精确测量输入参考噪声。

    在"Device Setup"行(器件设置)中、刚好在您共享的行的上方、说明"Channel Gain"(通道增益)设置为0dB。 因此、空闲通道噪声测试是在通道增益为0dB 的情况下进行的。  

    如果您对输入基准噪声感兴趣、请使用输入基准噪声规格(3.4uVrms)。 空闲噪声测试不以输入为基准。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回答。

    输入参考噪声规格(3.4uVrms)为40dB PGA 增益。 是否有更多测量可用? 例如在0dB、10dB、20dB 和30dB 增益下?

    TLV320ADC3101数据表提供了该信息(以输入为基准的噪声与 PGA 增益间的关系、图9)。 (链接: 数据表 TLV320ADC3101)。

    提前感谢您。

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marjin:

    遗憾的是、0、10、20等特定测试点不可用。 不过、您可以从图中推断基准噪声。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、很抱歉这么晚才回来找您。

    如果我理解正确(如果我错了、请纠正)、输入参考噪声的计算方法如下:input_ref_noise = Output_noise/gain。

    因此、当使用3.4uVrms 输入参考噪声@ 40dB 增益(100x)时、输出噪声将为:

    OUTPUT_NOISE = INPUT_REF_NOISE*GAIN→3.4uVrms*100 = 340uVrms 或-69.37dB (A 加权)。

    我对吗?

    此致、

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marijn:

    是的、这是正确的。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marijn