This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:Tas5828M

Guru**** 2563340 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1389938/tas5828m-tas5828m

器件型号:TAS5828M
Thread 中讨论的其他器件: TAS3251

工具与软件:

您好、  
我想在新项目中使用 tas5828M。 请帮助将 TAS5828应用添加到 PPC3平台中。
我的 PPC3电子邮件地址是 kenny@musilab.com.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问以下链接以获取 ppc3请求。

    https://www.ti.com/product/TAS5828M#hardware-development

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse
    我已经下载了您的指导文档。 但我仍然无法在 pcc3中找到 tas8258应用程序。 我尝试重新刷新应用程序。 我发现另一个用户提出类似的问题您回答了您需要将他的电子邮件地址添加到用户列表中。 您能帮助将我的电子邮件添加到用户列表吗? 我的电子邮件是 kenny@musilab.com.cn
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邹先生

    该链接还应该能够应用 ppc3访问权限。

    我们已无法通过电子邮件授予访问权限。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    我已将 pcc3更新到最新版本。 但仍然无法在 pcc3中找到5828app。

    您能帮助检查吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邹先生

    我已经没有权利检查它了。

    也许你可以检查这个链接。

    https://www.ti.com/secureresources/TAS5828M-PPC3-SW?

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    我们已下载4个文件、请参见下图。 但不知道哪个是 tas58280应用程序。如何安装该应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读文档、了解您的应用程序是否未遵循正确的步骤。

    由于我们已经失去了授予权限、如果您的情况非常紧急、您可以找到您的销售人员来升级紧急情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已阅读 Tas5828M 安装指南。 它提到我会在 Pcc3界面中看到该应用。 但我可以找到 Tas5828应用程序,但只有 tas3251和 I2C Master 应用程序

    我发现您曾回复另一个用户类似的问题,您提到您需要将用户的电子邮件地址放入 tas5828应用程序的用户列表中,然后用户可以在打开 pcc3和刷新应用程序时找到该应用程序。

    您能帮我做同样的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像我在前面所说的、TI 系统将会收回这个成本。

    我已经做不到了。  

    从办公网站申请是唯一的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否解决了此问题? 我遇到同样的问题。  你解决这个问题了吗 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingling:

    您可以使用 此常见问题解答 来手动安装 GUI。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、手动安装是正确的。 也许您的 gudie pdf 应该会更新。 我已经对此感到困惑了这么多天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。
    在 PCC3中手动安装 TAS5828M 应用