This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:关于将 TAC5112用作目标模式、I2S 主器件将处于睡眠模式。

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414587/tac5112-about-using-tac5112-as-target-mode-with-i2s-master-would-be-in-sleep-mode

器件型号:TAC5112

工具与软件:

大家好、我有2个问题。 1号:"TAC5112用作 I2S 目标、并且如果 I2S 主设备(控制器)处于睡眠模式(没有 BCLK、FSYNC)以实现节能。 然后、主器件将再次唤醒(BCLK、FSYNC 返回)。 TAC5112能否再次正常工作? 或者在这个情况下、是否需要 将主(控制器)模式下的 TAC5112与外部 CLK 一起使用(用于 PLL 的 MCLK 生成)?  No.2:如果 TAC5112作为目标模式、我们可以使用没有 BCLK 和 FSYNC 的 I2C 事务吗? 我担心没有 BCLK 和 FSYNC 不会生成内部 Rx、然后 I2C 串行 CLK/Tx 也无法正常工作。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu-San、

    1) 1)如果 TAC5112上电、当 I2S 控制器唤醒时、一旦向器件发送 BCLK 和 FSYNC、它将恢复正常运行。

    2) 2)执行 I2C 事务不需要 I2S 时钟。 内部时钟仅与音频路径相关。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。感谢您发送编修。
    1) 1)从 BCLK 和 FSYNC 恢复到重新启动 DAC OUT 和 ADC 捕获之前需要多长时间? (例如:在给定第2个或第3个 FSYNC 等后?)

    2) 2)我知道"对于 TAC5112、对于 I2C 事务没有必要任何内部时钟、因为 TAC5112不是总线主器件。" 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu-San、

    由于 ADC 和 DAC 未断电、器件将在下一次采样时恢复输出。 这就好像器件已暂停。

    您的理解是正确的。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我可以理解他们。 现在我的问题都解决了。

    此致、T. Okutsu