This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:在手持终端模式中观察到背景噪声

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415034/tlv320aic3262-background-noise-observed-in-handset-mode

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具与软件:

您好!

经过 TI 建议的更改后、我们一直在不同场景中测试音频质量。 音频质量显著提高。  

但在下面所述的特定场景中、我们面临着背景噪声:

在 A 和 B 之间的呼叫期间、如果 B 处于免提模式并且 A 处于听筒模式、则 A 正在听到背景噪音。  

我们已尝试在免提模式下降低麦克风增益、但这会导致免提模式下的音频级别降低。

以下调整也经过测试和微调、但未解决问题:

  AGC 迟滞设置和 AGC 噪声阈值(B0_P0_R87和 B0_P0_R95)当前值:0xAE
  2. AGC 最大增益设置(B0_P0_R88和 B0_P0_R96)当前值:0x44

我们附加了免提和手机模式的音频脚本。 本期的示例录像也随附:

*文件1 : Microphone_Recording 电话_B_Phone.PCM—使用电话 B 的麦克风录制的音频

*文件2:电话_A_ Audio_Received_From_Phone_ B.PCM—电话 A 接收的音频,最初由电话 B 录制

您能否推荐可以解决此问题的配置?  e2e.ti.com/.../Phone_5F00_mic_5F00_capture.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshi:

    您能更详细地介绍一下这些模式下的信号链吗? 耳机和免提模式之间有何区别? 当您说到背景噪声时、您是指白噪声还是 SNR 较差? 或者麦克风后面说话的人产生的噪音(如麦克风中的噪音)过于敏感?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    手持终端模式: 此模式通常具有内置在 VoIP 电话听筒中的麦克风(类似于座机)、使麦克风靠近扬声器的嘴部。

    免提模式 :此模式通常使用带有与听筒分开的麦克风的扬声器、将麦克风放置在远离用户的位置。 因此、它往往能捕获更多的环境声音。

    信号链的详细信息:

    模拟麦克风→音频编解码器(TLV32AIC3262)→→→→SOC (AM5728)→→→→网络→音频编解码器(TLV32AIC3262)→SOC (AM5728)→手持终端扬声器/免提扬声器

    背景噪声是指白噪声(环境噪声)。 在上一个查询中、附带了包含免提模式和听筒麦克风脚本的 zip 文件以及语音样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshi:

    我听了音频。 我不熟悉这种语言、因此很难准确判断发生了什么、但听起来 AGC 正在正确抑制大多数噪声、然后在说话者说话时增大信号、那里存在背景噪声。 我的理解是否正确? 根据用户与麦克风的距离、根据定义、SNR 会更差、这意味着如果没有主动噪声消除或波束形成算法等更强大的工具、噪声将很难消除。 使用编解码器中的等更基本的工具、可以通过将麦克风保持在尽可能靠近预期源的位置来提高性能、并考虑使用定向麦克风。

    针对调优编解码器而不是降低麦克风增益的一些建议、您可以降低 AGC 应用的最大 PGA 增益、从而防止 PGA 过度提升噪声。 您可以使用数字音量来增强信号、这意味着不会添加来自 PGA 的任何额外噪声。 您还可以在信号处理链中实施一阶 IIR 滤波器、以帮助减少语音周围的信号频带。 通常、语音信号在频率超过8kHz 或低于200Hz 时没有有意义的内容。

    此致、
    Jeff McPherson