This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:我想问您有关 TPA3116D2的以下问题:

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414314/tpa3116d2-i-would-like-to-ask-you-the-following-questions-about-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

您好、TI Team、

我想问您有关 TPA3116D2的以下问题:
问题现象:1. 如下所示、我们使用 TPA3116D2在 PBTL 模式下驱动音圈电机(镜头在左侧将异常、镜头在其他位置不会异常、并且并非每个板都异常)。 上电时发现单个电路板异常(主要表现为带负载的电流计电机的镜头无法上电并居中)、附件视频处于异常和正常状态。

测试 1、我们直接为功率放大器使用15V 稳压器电源、存在电源异常;

2)正常板卡和异常板卡调整功率放大器(TPA3116D2 )芯片,异常板卡通电正常,正常板卡通电异常;
3、掌握15V 与电机电流之间的异常关系(红色:+15V;蓝色:CHIP FAULTZ 引脚;绿色:TPA3116D2芯片输出电流),出现异常时,芯片的 FAULTZ 引脚会将错误拉低;

4、TPA3116芯片 SDZ 管脚上电延时上拉、MUTE 管脚飞线也延时约2S、然后上拉、测试发现问题仍然存在;
5、我们的电路原理图如下:PVCC 是15V;

问题:
1.为什么有些主板有异常现象?
2.在上电过程中出现异常时、是什么原因导致芯片故障管脚拉低?
3.为什么上电过程中电流会更大6A? 电流是否达到过流保护?

e2e.ti.com/.../20240914_2D00_154431.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是一个有趣的应用。

    因为该放大器通常用于驱动扬声器。

    上电期间、从0到 PWM 波的输出跳变将产生大电流。 输出端的铁氧体磁珠或 LC 滤波器应具有较大的 Isat。

    我有2个问题:

    输出使用2个负载? 为什么只有一侧具有铁氧体磁珠?

    2.什么是 Isat 用于铁氧体磁珠?

    tpa3116d2的 oc 跳闸点为7.5A、考虑到10-15%的差异、6.5A 可能已触发 oc 芯片。

    Tks

    Jesse