This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我们使用 TAS2563RPPT 制作产品。 我们将~的产品带到了 EMI 测试实验室、发现在播放声音时、从 R Θ 145MHz 到170MHz 会产生很大的宽带噪声(请参阅"sound_on_no_ferries")。 当没有声音播放时、此噪声将完全消失。
然后、我们旋转电路板、向扬声器线路添加120 Ω 铁氧体(PN = BLM15PX121SN1D)+ 1nF 电容器(请参阅随附的原理图)。 但我们看到几乎没有任何改进(最大2dB)甚至没有改进。
我们尝试的另一个实验是增加夹式铁氧体的扬声器线他们自己,这做了一个巨大的改进,整个宽带山走了。
由于机械限制、我们无法在设计中实现夹装式铁氧体磁珠。 我们如何使用板级组件或软件(如展频)来解决这个 EMI 问题?
此致、
Corey
尊敬的 Corey:
您可以从第0页读取寄存器4以仔细检查是否启用了展频。 它位于位2中、默认情况下应启用。
这些铁氧体/电容器元件尺寸是否在物理上靠近 TAS2563 IC? 这些电容器应尽可能靠近放大器、从而使滤波器有效。
或者、可以将铁氧体替换为电感器、以设置滤波器的低得多的截止频率。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
嗨、伊凡、
可以检查展频。
是的、铁氧体放置在放大器旁边。 能否进一步说明用电感器替换铁氧体的概念?
顶视图(out_p)
底视图(OUT_n)
此致、
Corey
尊敬的 Corey:
感谢您提供相关信息、滤波器放置应该没问题。
关于 LC 滤波器、您可以参阅这些文档以了解如何计算正确的值。 基本上、将铁氧体磁珠替换为电感器可以改善 D 类开关的滤波器衰减:
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
嗨、伊凡、
我们能够在现有的电路板上返工10uH + 1uF。 这些值是使用链接的计算器确定的。 这样并没有什么帮助、我们仍然会在 146MHz 处看到一个尖峰。 我们特别使用了 P? N:DFE322512F0100M + GRM155R6YA105KE11
您能否帮助提供后续步骤? 我们现在是否应该开始考虑使用不同的放大器?
使用板载返工电感器时的频谱读数
电感器返工
此致、
Corey
尊敬的 Corey:
我将回顾更新内容、明天再回来。
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师
尊敬的 Corey:
滤波器与放大器 IC 的接近程度如何? 如果滤波器远离 IC、则会失去有效性。
您在测试过程中扮演什么角色? 不同输出功率级别的峰值是否发生变化?
此致、
伊万·萨拉扎尔
应用工程师