This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:这里的电压为什么是0.6V? 不应该是#39;它是0V 吗? 是偏置电压导致的吗? 但 isn'芯片 PGA2505的偏置电压±0.08mV?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, PGA2505EVMV2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411213/pga2505-why-is-the-voltage-here-0-6v-shouldn-t-it-be-0v-is-it-because-of-bias-voltage-but-isn-t-the-bias-voltage-of-chip-pga2505-0-08mv

器件型号:PGA2505

工具与软件:

这里的电压为什么是0.6V? 它不应该是0V 吗? 是偏置电压导致的吗? 但芯片 PGA2505的偏置电压不是±0.08mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PGA2505的两个输入端均偏置、直流电压低于引脚22的 VCOMIN 电压0.65V、因此输入端应比上面原理图中的 DGND 低-0.65V。  这与器件的内部偏置有关。 在标准应用中、输入是交流耦合的、因此这通常不是问题。  如果应用需要直流耦合输入、电路设计人员必须考虑到这一点。

    PGA2505数据表的第9页简要讨论了器件输入端的偏置电压。  第14页也提到了当使用 VCOMIN=+2.5V、输入偏置在+2.5V - 0.65V =+1.85V 时。  请参阅以下内容。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述、引脚22 (VCOMIN)的电压为2.5V、在 VcoMIN 提供的共模输入电压(引脚22)下、VIN+和 VIN -偏置在大约0.65V。 但是、我目前通过0r 电阻将引脚22接地。 这有什么问题吗? 它是否会影响 VcoMIN (引脚22)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在由于某种未知原因、它总是烧毁这个10R 电阻(不能使用0805薄膜电阻器)并损坏芯片、导致其严重升温。 因为二极管 DSK16在电流为1A 时的压降为0.7V。 我怀疑这里可能有1A 电流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PGA2505的两个输入均在低于引脚22上的 VCOMIN 电压0.65V 的直流电压下进行偏置。

    如果 VCOMIN = DGND、两个输入都应比上面原理图中的 DGND 低-0.65V。

    请参阅 PGA2505EVMV2输入端建议保护电路的部分原理图。  除了 PGA2505输入保护之外、TVS 二极管还用于 TVS 电源。

    电阻器 R4/R14用于限制肖特基二极管的电流;它们的额定功率必须能够承受故障条件下的最大电流。  例如、一种 常见情况是 用户 将 麦克风电缆和/或 输入连接短路。  在这种情况下、当直流阻断 电容器(10至47uF) 对幻象电源电压(高达~48V)放电时、会发生电流瞬态、并且快速瞬态电 流浪涌会流 过电阻器和肖特基二极管。  如果采用48V 幻象供电、则在短时间内流经电阻器的电流浪涌将超过4A。  因此、所选的电阻值和额定功率必须能够承受此故障产生的大电流浪涌。

    另请注意、肖特基二极管经过仔细选择、其正向电压相对较小(约为0.2 - 0.3V)、这些二极管会在 PGA2505的内部 ESD 保护二极管导通、从而保护 PGA2505。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您提到的在48V 幻象供电(高达4A)时流经电阻 R197/R196 (对应于演示板上的 R4/R14)的瞬时电流的问题、这是否意味着我选择的电阻器采用小型封装、并且0805电阻器容易在48V 幻象供电时烧毁、并且还会损坏 PGA2505? 是这样吗? 此外、我发现当 R31断开连接时、PIN12 (VD -)的电压是否为-4.2-4.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此布局在开启48V 幻象电源后是否可轻松烧毁 PGA2505? 它是否会影响肖特基二极管的续流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了跟进 Luis 的评论、我查看了设计中的肖特基二极管。 DSK16将在425mV 左右导通。 您可以考虑尝试 DSK12、它更早地打开。 请参阅下面的曲线。  正如 Luis 所提到的、目标是使肖特基二极管比 PGA 的内部 ESD 二极管更快地导通。  

    该串联电阻在您的设计中为10欧姆、是0805封装。 我们需要查看电阻器的额定功率。 最坏的情况是麦克风的引脚2或3对地短路。 这将导致瞬时电流在47 μ F 电容器上流动。 我们可以对此进行仿真来估算电流。 这证实了 Luis 对超过4安培的电流的评论。  

    您可以增大该电阻器、同时降低噪声性能。 例如、如果电阻为40欧姆、瞬时电流将在大约1.2A 时达到峰值  

    这大约是57.6瓦的瞬时功率。 您可以查看电阻器的数据表、了解脉冲负载处理是否可以处理这种瞬时功率。 Vishay 有一份文档在下面对其进行了说明。  

    https://www.vishay.com/docs/28810/pulseloadhandling.pdf

    我还建议在电源线上使用 TVS 二极管。 在这些瞬态故障情况下、电源电压可能远远超过 PGA2505能够处理的最大电源电压。 这是由于过量的电流通过肖特基二极管流向电源。  TVS 二极管应在布局中尽可能靠近肖特基二极管。 这是为了更大限度地减小  肖特基二极管和 TVS 二极管之间的电感。

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴收到你的答复,谢谢。
    目前、根据您的三个回复、我在此也有三个问题:
    1.将 DSK16更改为 DSK12。 当开启48V 幻象电源时、DSK12的耐受电压值仅为20V。 耐受电压值是否不够、或者它是否会烧毁 DSK12?
    我使用的10欧姆电阻是芯片0805、功率为125mW。 当48V 幻象电源打开时、前端存在6.81K 欧姆(R180和 R181)的电流限制 此外、我认为不建议通过忽略噪声性能将电阻从10欧姆更改为40欧姆。 当增益为60dB 时、它会被放大1000倍、所产生的白噪声将非常大、我们无法接收到。
    3.您有没有提到在电源上增加 TVS 二极管,类似于演示板上的 D10和 D11 ? 但我设计的电路中不包含这两个电压稳压器? 这会产生影响吗? 如果需要添加此器件、可能会选择采用小型封装和表面贴装的 BZT52B5V6 SOD-123。 您还有其他更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    6.8k 电阻器并不会真正限制在故障条件下(在故障条件下、引脚2或3在 XLR 上对地短路)的电流。 电容器已从48V 充电、必须瞬时耗散电流。 为了进行下面的演示、我创建了一个简化模型。 二极管将表示内部 ESD 保护二极管、如果  不存在肖特基二极管、电流将必须流经该二极管。 我将100m Ω 电阻器置于仿真中、以使其正常工作、但不能准确地表示 PGA 输入阻抗。 这只是为了演示问题。  

    下面您可以看到、使用10欧姆时、放电电流为4.6安。 内部 ESD 可处理10 mA 或更低电压。 因此、肖特基二极管必须处理该电流以保护 PGA2505。 肖特基二极管应在 PGA2505内部的 ESD 二极管之前导通、这一点很重要。 我们希望肖特基首先导通、以便处理电流。  

      

    使用40欧姆的限流电阻器时、放电电流可降至1.19安培。  

     

    我使用的10欧姆电阻是芯片0805、功率125mW。

    这是持续额定功率。 您的电阻器的瞬时额定功率是多少? 您的电阻器的数据表应提供这两种规格。 瞬时功率耗散通常在短时间内非常高。 某些数据表将为此显示曲线。  

    此外、我认为不建议忽略噪声性能将电阻从10欧姆更改为40欧姆。 当增益为60dB 时、它将放大1000倍、产生的白噪声将非常大、我们无法接收到。

    尽管如此、有两种方法可以保护芯片。 一种选择是将限流电阻增加到40欧姆、或者找到一个10欧姆电阻、该电阻可以处理(4.6安培)^2 * 10欧姆= 211.6瓦的瞬时功率。 这可能需要比0805更大的电阻器封装、除非该封装中存在一个。 找到一个能够处理(1.19)^2*40 = 48.4W 瞬时功率的40 Ω 0805会更容易。  

    例如、我发现这个40欧姆的电阻器。  

    https://www.digikey.com/en/products/detail/vishay-dale/CRCW080540R2FKEA/1175477

    在下面的曲线中、可以看到瞬时功率耗散曲线。 您可以看到、采用较小的封装会降低功耗。 这有助于指导决策。  

    这是具有40欧姆和0欧姆电阻器与增益的 PGA2505的噪声性能。  

    如果没有 TVS 二极管、故障状况可能会导致器件电源在短时间内被拉至极高电平、并造成损坏。 因此、我们将其添加到了 EVM 板上。  

    下面的链接中提供了有关电气过应力的培训。 本培训讨论如何为您的应用选择 TVS 二极管。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    我希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone