This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:PPC3文件

Guru**** 2506515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1413016/tas5822m-ppc3-files

器件型号:TAS5822M

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

客户的新项目将使用2个 TAS5822放大器、标记为 A 和 B


PVDD 电源电压为19V、高音扬声器负载为8Ω、低音扬声器负载为4Ω。

对放大器的要求:
1.输入信号必须来自左通道。
2.输出信号必须分为高音扬声器和低音扬声器。
3.高音扬声器的输出功率限制为10W、低音扬声器的输出功率限制为30W。
4.高音扬声器仅接收高于3KHz 的信号、而低音扬声器仅接收低于3KHz 的信号。

对 B 放大器的要求:
1.输入信号必须来自正确的通道。
2.输出信号必须分为高音扬声器和低音扬声器。
3.高音扬声器的输出功率限制为10W、低音扬声器的输出功率限制为30W。
4.高音扬声器仅接收高于3KHz 的信号、而低音扬声器仅接收低于3KHz 的信号。

请帮助我为放大器和 B 放大器配置 PPC3文件、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    若要执行这样的配置、我建议使用 PPC3中的1.1过程流程。

    要执行输入源、请将输入混频器设置为左声道、并将单声道混频器(在"低音扬声器"部分中)设置为左声道。 对于第二个器件、将这两个设置为右通道。

    要进行交叉、请将均衡器设置在客户需要的任何 LPF 的公共侧。 然后转至低音扬声器部分的交叉菜单、并设置 客户想要的任何 HPF。

    要达到最大功率、最好的方法是调整每个通道的音量。 假设客户认为0dBFS 信号与上述均方根输出功率相关、那么根据我对 EVM 进行的测试、低音扬声器需要-5.25dB 的音量变化、而高音扬声器需要-7.875dB 的音量变化。 高音扬声器的音量位于 PPC3的顶部、低音扬声器的音量位于其混频器面板上。 下图显示了应更改的内容。

    配置后、使用如下所示的状态控制使器件进入和退出睡眠模式。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ramsey、

    您能否提供 PPC3文件?  电子邮件地址:zan.liu@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    请检查您的电子邮件。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Remsey、

    导入您提供的 PPC3文件、您会发现低音扬声器没有声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    PPC3似乎未检测到 EVM。 确保 EVM 已连接到计算机和电源。 我还建议像我之前提到的那样进入和退出睡眠模式。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ramsey、

    这使您能够检查内部设置、而无需连接 EVM。 使用您提供的 PPC3文件连接 EVM、高音扬声器会产生声音、但低音扬声器不会产生任何声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    配置器件后、您是否进入和退出睡眠模式?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ramsey、

    低音扬声器也不会产生任何声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    您的输入采样率是多少? 我能够获得.ppc3文件以便在具有4欧姆负载的 EVM 上运行。 采样率为48kHz。

    此致、

    Ramsey