This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624A

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416242/tas5624a-tas5624a

器件型号:TAS5624A

工具与软件:

在 TAS5624A 的数据表第14页。 章节"启动和关断斜坡序列"。  对于与启动和关断序列相关的"噪声整形器"的行为、这是一项特定要求。  

 就 PWM 波形而言、"噪声整形器"的特征是什么?  数据表中没有任何详细信息。   处于开启状态时和处于关闭状态时的情况是一样的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    根据数据表、噪声整形器就像对 PWM 进行某种调制(占空比不是恒定的50%)。

    此致、

    Ramsey