This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:无声音问题、需要支持!!!

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415730/pcmd3180-no-sound-issue-and-need-support

器件型号:PCMD3180

工具与软件:

嗨、团队:

客户有 音频录制无声音问题。

PCMD3180连接到 CPU 的 I2S/tdm 输入。

客户 希望启用3180上连接的所有8个数字麦克风、 并且我使用以下命令:

==================

(用于设置3180的命令)

ADB shell "tinymix 'IC1P 输入多路复用器'2"

ADB shell "tinymix 'MIC2P 输入 Mux' 2"

ADB shell "tinymix 'Mic3P 输入多路复用器'2"

ADB shell "tinymix 'MIic4P 输入 Mux' 2"

ADB shell "tinymix "MICC1M 输入多路复用器"2"

ADB shell "tinymix 'IC2M 输入 Mux' 2"

ADB shell "tinymix "Mic3M 输入 Mux" 2"

ADB shell "tinymix 'Mic4M 输入 Mux' 2"

adb shell "tinymix 'CH1_ASI_EN 开关' 1"

adb shell "tinymix 'CH2_ASI_EN 开关' 1"

ADB shell "tinymix 'CH3_ASI_EN 开关' 1"

ADB shell "tinymix 'CH4_ASI_EN 开关'1"

adb shell "tinymix 'CH5_ASI_EN Switch" 1"

adb shell "tinymix 'CH6_ASI_EN 开关' 1"

adb shell "tinymix 'CH7_ASI_EN 开关' 1"

adb shell "tinymix 'CH8_ASI_EN 开关' 1"

(以下是在 CPU 上启用路由的一些命令)

ADB shell "tinymix…"

…μ A

adb shell "tinycap /data/dmic_recording.wav -D 0 -d 25 -c 8 -r 48000 -p 1024 -n 8 -T 10"

================

客户 与平台供应商讨论了 CPU 端的路由。

另一方面、我们需要您的帮助、以便从 PCDM3180的角度检查配置。

客户 已检查寄存器073是否为 f0、似乎仅启用了4个麦克风输入?

您能否帮助确认我们的配置是否正确?

在记录期间连接寄存器表以供参考。

 e2e.ti.com/.../20240920_5F00_3180_5F00_register_5F00_1.log

非常感谢

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1412972/pcmd3180-pcmd3180-driver-question/5422764#5422764

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    1)第0页寄存器7的读数为0x70、对应于 I2S 音频协议。 我们能否确认在最终应用中用于8通道录音的协议?

    2)第0页寄存器0x15 (ASI_STS)寄存器读数为0xFF、表示"无效 采样率"和"无效比率"。 我们是否可以在应用程序中确认为器件提供的 BCLK 和 FSYNC 频率(上述语法表示预期的 FSYNC 频率为48kHz)?

    ...

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan