This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:如何交换输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416210/tas5755m-how-to-swap-output

器件型号:TAS5755M

工具与软件:

大家好、团队成员:

如何通过 TAS5755M 内部 EQ 寄存器设置它以交换 OUT_A 和 OUT_B;OUT_C 和 OUT_D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    要将此从默认值更改为其他值、您需要更改寄存器0x25。 该电阻控制输出 MUX、如数据表的表21所述。

    默认 新的
    D21-D20 00 10.
    D17-D16 10. 00
    D13-D12 01. 11.
    D9-D8 11. 01.

    此致、

    Ramsey