This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:慢速开启行为

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404344/pcm1795-slow-turn-on-behavior

器件型号:PCM1795
主题中讨论的其他器件: PCM5100A

工具与软件:

您好!  

我有一位客户正在新项目中使用该器件、并看到从零输出到全输出的长时间(3秒或更长时间)。  

数据表中似乎没有说明、您能帮助我们了解造成这种情况的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    您能否 提供更多信息 、包括原理图、 CLKS 的波形、电源和输入/输出。

    这是一个电流 DAC、需要转换为电压、所以他们是否发现 DAC 输出端存在问题或在 I-V 和 DIFF 至单次转换之后出现问题?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传递客户的答案:  

    尊敬的 Arash:  

    我是客户 Abi 提到的。 我们在音频放大器中使用 PCM1795、它连接了 DAC 和重建滤波器。  

     

    我们给系统上电、启动时钟、使 DAC 退出复位、 不进行任何配置、然后向其提供满量程信号、DAC 的输出会斜升至满量程。

    到完全输出的总斜坡时间超过6秒。 有什么想法会发生什么?

    附件:  

    时钟

    斜坡和开启

    复位和时钟

    DAC 原理图

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_RAMP.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我是 Abi 发布的客户。

    关于数字端的几个细节:

    音频为 I2S、48kHz。 MCLK 为12.288MHz、SCK 为3.072MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abi、

    *您是否可以确认 在 DAC 本身的输出端或在 I 到 V 转换器之后或在 Diff 到 single ended 之后看到6s 延迟。 我没有看到 我以前提出的这个问题的答案。

    *请提供    CLKS (FS, Bck, SCK ) 的规格,并从图中提供32位和48K 采样率?

    *上面提供的所有3个图是相同的; 即使时间戳与分钟和秒相同, 请在示波器监视器 和图上  

          1)电源电压与 Vout 稳定相关联 (需要看到相关的6s 从哪个点开始、例如、 6s 从 电源被启用并达到其最终值的时间开始、 (也显示 LRCK 和 SDIN)  

          2)复位与 Vout 之间 的关系(  从复位切换边沿开始6s 或...)  还显示了 LRCK 和 SDIN  

      3)所有 CLKS 和数据输入,我需要能够看到数据相对于 bck 和 LRCLK 的移位(参见图37 )

      4) 4)在 VOUT 上放大、以了解这种转换是什么样的、

    谢谢!

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    可以在 I 至 V 转换器的输出端看到斜坡。 我还没有断开 DAC 的连接以查看其是否存在。 我没有理由怀疑 I-V 转换器正在斜升。

    FS 为48kHz、BCK 为3.072MHZ、MCLK us 12.288MHz、全部50%占空比。

    32位、48kHz 采样率

    在上面的视频中、当信号首次显示在 I-V 级上时、6s 开始运行。

    这是 I-V 级电源、LRCK、数据和输出的导通时序

    这里是复位、LRCK、数据和 I_V 输出

    此处是持续缩放的时钟和数据

    这是在斜升期间 Vout 的放大图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、 IC (输入到输出)的典型内部延迟 指定 为 38/fs 、等于38/48000= 7.917e-4s 、 在您的第二个图表中、它似乎约为250ms、 这仍然过大。

    这是一个电流 DAC、它看起来输出 端正在为其输出端的电容器充电、这就是为什么我们要在没有任何负载的情况下对其进行监控、看看问题是否仍然存在。

    另外、当您放置满量程正弦波时、一旦一切都稳定下来、您是否能够根据数据表得到正弦波的预期振幅?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我从重建滤波器中取下滤波器盖、渐升仍然存在。 为了好玩、我用"音频 DAC 垫片"(用于 Raspberry Pi 的 PCM5100A)连接到同一电源、时钟和数据来馈送 PCM1795。 它的输出上不存在斜坡。

    黄色是 PCM1795、蓝色是 PCM5100A。

    另外、我还获得了预期增益。 我无法将 DAC 驱动到系统中的满量程(有一些过驱动功能、但限制器不允许它)、但在3dB 时、增益是正确的。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!VOUTL 和 VOUTR 具有 相同的行为、对吧?

    您是否监控了 IREF、VCOML 和 VCOMR? 这些引脚上的补偿是否正确完成并且是稳定的?

    因为你已经 成功地测试了它  与另一个 DAC (输入/CLKS 是好的然后) ,并隔离这个 DAC 没有负载,你仍然可以看到斜坡,我能想到的唯一一件事是, VCOM 或基准是自己移动(虽然 IREF 不太可能).   在 VCOM 正在移动时、请检查这些引脚的行为、如果是、您需要检查这些引脚的电容。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:  

    这似乎是罪魁祸首。

    洋红色表示 Vcom、绿色表示输出。

    它肯定会动。

     

    我们在此处使用330 μ F 的电容器、数据表建议使用47 μ F 的电容器。  

    在这个位置增加电容是否有好处?  

    我将切换到47uF、看看这是否可以解决我的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续。  

    47uF 解决了此问题。 不再有起伏。

    洋红色表示 Vcom

    绿色是 Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。  我很高兴它得到了解决。 电容用于补偿目的、因此需要处于建议值范围内以稳定内部环路或反馈。 对于电源、可以使用更大(或更小)的电容器、因为其作用不同。  

    此致、

    Arash