This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:低串扰问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416850/tpa6132a2-low-crosstalk-issue

器件型号:TPA6132A2

工具与软件:

嗨、团队:

客户测试 TPA6132A2的串扰、在数据表中仅找到-38dB、而不是-80dB。 我可以就此问题获得您的支持吗?

原理图和布局作为附件

BR  

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    是否使用3.5mm 连接器测量串扰? 这些耳机插孔上的公共 GND 会极大地影响串扰。 数据表规格是为每个通道负载使用单独的连接测得的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师