This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:Tas2563扬声器型号安装失败

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1411879/tas2563ybgevm-dc-tas2563-speaker-model-fit-fail

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

工具与软件:

您好!

 在扬声器特征评定过程中、硬件检查正常、扬声器声音良好、但模型匹配失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解决此问题? 请给我一些建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您的计算机上可能存在未正确设置的内容。  请确保录制和播放均设置为 TI 音频器件、同时确保取消静音、级别设置为100%。

    我当前没有连接 EVM、但下面是您检查并更改这些参数的位置。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

      我检查电脑设置、但没有发现任何问题。 扬声器和麦克风配置正确。 此外、我使用其他两台计算机来运行 PPC3工具。 模型配合再次失败。 我怀疑 LB2板导致了这个问题、但我不知道如何检查 LB2板并找到根本原因。 您能给我一些意见来诊断这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    噢、低通滤波器被反向连接。 请查看下图。 如果这样无法解决问题、您能否共享连接在 TAS2563 EVM 下的 PPC3电路板的跳线配置?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

      感谢您的支持。

      我更正了低通滤波器、但这样做无法解决问题。 PPC3的跳线配置:J20连接3.3V / J18未连接/ J16未连接 / J23已连接/ J19已连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    我认为您分享了学习板的跳线配置(绿色)。 对于 PPC3电路板(蓝色、在 TAS2563EVM 下方)、IOVDD 电压(J15)应连接至1.8V 而非3.3V、以便表征扬声器特性。 您能确认您使用的是哪种配置吗?

    此外、您是否连接了麦克风?

    本文档可能有帮助: 链接。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

      我明白你的意思。 对于 PPC3电路板、IOVDD 电压(J15)连接至1.8V。 这是正确的配置。 麦克风也连接良好、型号匹配 sitll 故障。 如何执行下一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    我懂了。 您能否确认您使用的是 TAS2563 PPC3应用程序、而不是 TAS2563QFN 应用程序?

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

      我确信我使用的是 TAS2563 PPC3应用。 在过去几个月中、我可以使用硬件设置来完成扬声器特性评估。 现在、我无法进行扬声器特性分析。 我不知道学习板中发生了什么情况。 我也不知道如何解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    哦、您 是否能够使用之前相同的硬件来分析同一扬声器的特征? 这一结果在不同的扬声器中是否一致? 您是否保存了以前描述的结果?

    从图像可以看出 、 跳线配置看起来是正确的。 根据您对上述问题的回答、最好安排一次会议以便我们进行实时调试。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

      感谢您的大力支持!

      我以前可以描述同一个扬声器的特征、但现在我不能处理、我也不能处理其他一些扬声器。  

      我在上海工作。 我们有几个小时的时差。 我们很难举行会议。 您能建议时间表吗? 我会检查一下。

    如果我们无法召开会议、我可以将学习板发送给您以解决问题吗?   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法上传之前的 ppc3文件。 如果您要检查它、可以向我发送电子邮件吗?  我想通过电子邮件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    当然、我会通过电子邮件联系您。 考虑到您已经成功地标记了扬声器的特征、因此电路板似乎有问题。 我认为下一步最好是下周现场调试。 根据这些结果、我们将讨论如何向我们发送电路板。 这种方法也适用、但包括运输延迟。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

      我明白你的想法。 对于实时调试会话、电流约为8:00 A M 下周三或周四(北京时间)? 我可以比平时更早进入我的办公室。  如果您也没问题、请告诉我您的答案、、我将在下周一预订课程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    8上午星期四北京时间为我工作。 :)我将启动一个电子邮件线程,以便我们可以设置会议。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

      我已经预定了一个由团队组成的会议。 如果看不到会议链接、请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我可以看到会议链接。 谢谢!

    此致、
    悉尼诺斯卡特