This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:对 TPA6404-Q1输出以及 AEC 与 DSP 集成的查询

Guru**** 2399995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416848/tpa6404-q1-inquiry-on-tpa6404-q1-output-and-aec-integration-with-dsp

器件型号:TPA6404-Q1

工具与软件:

您好!

我想问一下是不是 TPA6404-Q1放大器 支持 100W 输出 具体而言、四个通道的每通道功率为25W。 此外、我们计划将该放大器与处理器连接、这也是我们需要的 回声消除(AEC) 因为我们会将麦克风集成到系统中。

在这种情况下、我们需要将来自扬声器的反馈信号连接到 DSP 以实现回声消除。 您能为我们如何实现这一目标提供指导吗? 非常感谢提供任何有关将反馈信号集成到 DSP 以用于 AEC 的文档或见解。

提前感谢您的帮助。 我期待您的答复。

谢谢、此致、  

Abhishek Sonar |设计工程师

电子部|塔塔汽车有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    TPA6404-Q1无法将所有输出置于并行模式(PBTL)。  只有通道1和2可以位于 PBTL 中、通道3和4可以位于 PBTL 中。  功率输出将取决于负载的阻抗和 PVDD 电源电压。  最好询问您的要求、看看我们是否有适合您系统的器件。

    对于 DSP、扬声器输出需要具有一个差动输入 ADC。  否则、我无法评论您的 DSP 连接。

    此致、
    Gregg Scott