This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416158/tpa6120a2-tpa6120a2

器件型号:TPA6120A2

工具与软件:

Dears、   

我有一个耳机放大器与(TPA6120A2高保真耳机放大器),+/- 12 VAC R-CORE 变压器,立体声模拟输入(L/R )从 DAC 和质量输出信号是奇妙的,在我的 Sennheiser 耳机。

问题:01 -这块芯片(TPA6120A2 )是全模拟的,线性的,或者 内部有一些 D 类 PWM 调制器?

02- 为什么这个耳机放大器(使用 TPA6120A2 TI 芯片)有 SNR 128 dB、THD 112 dB、 转换率-1300 V/us、有精彩的响应、当连接到无源耳机(Sennheiser )时没有背景噪音、当它连接到功率放大器和扬声器之前"作为前置放大器"时、似乎不是那么美妙?  似乎您失去了声音的动态范围?

非常感谢您的解释和注意事项、

Andreas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    TPA6120A2是一款 AB 类架构电流反馈放大器。  该器件内部没有 D 类 PWM 调制器。

    TPA6120A2被设计用于直接驱动耳机阻抗;您能够分享您的电路或者您系统的方框图吗?  您可能不需要专用的功率放大器、因为 TPA6120A2可驱动每个通道的700mA 输出电流。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec,谢谢您的及时回复! 我的想法是使用 TPA6120A2代替传统的"音频前置放大器"、因为它的 THD、SNR、转换率非常好的数字、耳机的音质也非常好! 但实际上、当我将 TPA6120A2输出连接到功率放大器(200 + 200 W RMS/ 8欧姆)时、"音质"不如 TPA6120A2直接给耳机馈电时的音质。 可能有一些阻抗不匹配,我的功率放大器输入阻抗高,约20,000欧姆,而 TPA6120A2的正常用途是供耳机( 16到300欧姆,低阻抗)?

    音频图只是,而不是使用前置放大器,功率放大器和扬声器,您把 TPA6120A2 ,功率放大器和扬声器。 (普通家用立体声设备、没什么特别的!)

    第页 S -想法是使用 TPA6120A2驱动功率放大器/扬声器,而不是一些耳机!

    有一些想法为什么声音的质量似乎改变了我听到的什么,当耳机直接连接?

    非常感谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您提供背景信息!  您能否为 TPA6120A2和功率放大器共享您的电路?  在这里、TPA6120A2的增益以及已知功率放大器器件非常重要。  如果增益较低、TPA6120A2上的 SNR 可能不如指定的更高增益好、这将受到性能较低的功率放大器的影响。

    此致!

    ALEC   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n´t Alec、我没有使用 TPA6120A2的放大器示意图/电路、它是组装的(板组装的)、我刚刚识别了它的主 TPA6120A2芯片。  但我会做一些测试,并联系你稍后.  非常感谢您的时间和解释关于 AB 类和没有 PWM 调制器内部...安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    当然、我很高兴为您提供帮助。  请告诉我您发现了什么。

    此致!

    ALEC